Wie können wir Ihnen heute helfen?

Warum wird bei einer Task ein STOP-Zustand angezeigt, obwohl die Steuerung im RUN ist?

Der angezeigte STOP-Zustand kann auftreten, wenn ein Breakpoint aktiviert wurde. Wird ein Breakpoint über „New Breakpoint“ → „Enable Breakpoint“ aktiviert und während der Programmausführung erreicht, wird die Ausführung an dieser Stelle angehalten und der entsprechende STOP-Zustand angezeigt. Die Steuerung selbst kann sich dabei weiterhin im RUN-Zustand befinden. Der Status „HALT ON BP“ weist darauf hin, dass die Programmausführung an einem Breakpoint angehalten wurde. Durch das Deaktivieren des Breakpoints über „Disable Breakpoint“ wird der STOP-Zustand wieder aufgehoben. Bei Auftreten dieses Zustands sollte daher geprüft werden, ob ein Breakpoint im Programm aktiviert ist.

STOP Icon in MAST Task

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: