Welche Servoverstärker der Familie Lexium 32 verfügen über analoge Sollwerteingänge ±10 V?
Folgende Lexium 32 Servoverstärker verfügen über analoge Sollwerteingänge ±10 V:
LXM32C** -> Lexium 32 Compact Servoverstärker verfügt über zwei analoge ±10 V Sollwerteingänge und ist ein reines Analog Gerät ohne die Möglichkeit das Gerät über über Feldbus anzusteuern.
LXM32M** -> Lexium 32 Modular Servoverstärker verfügt Standardmäßig über einen ±10 V analoge Sollwerteingäng, kann jedoch optional mit E/A-Erweiterungskarte erweiter (VW3M3302) werden. Das Gerät ist auch mit Feldbus Optionskarten wie Profibus, EtherCAT, Ethernet, CANopen usw. erweiterbar.