Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann ein, in Machine Expert integriertes, Vijeo Designer-Projekt exportiert werden?

Ja, ein in Machine Expert integriertes Vijeo Designer-Projekt kann exportiert werden.


Vorgehensweise:

1.) Öffnen Sie das Machine Expert-Projekt (.project oder .projectarchive)

2,) Wählen Sie Datei > Export Vijeo Designer-Projekt

3.) Speichern Sie das Projekt (.vdz) auf Ihrem PC ab


Ergebnis:

Das exportierte Projekt kann nun verwendet werden (beispielsweise in der Vijeo Designer Standalone-Version).

Der SoMachine-Kommunikationstreiber, welcher für die Kommunikation zwischen der SPS und dem HMI verwendet wird im integrierten Vijeo Designer-Projekt bleibt bestehen.


Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: