Kann der Harmony P6 mit Linux (Ubuntu) betrieben werden?
Ja, der Harmony P6 kann mit Linux (Ubuntu) betrieben werden. Ubuntu ist jedoch nicht vorinstalliert und muss eigenständig auf dem Harmony P6 installiert und konfiguriert werden.
Die benötigten Dateien sowie die Anleitung für die Ubuntu-Installation finden Sie unter dem folgenden Links:
Ubuntu Component Installer: https://www.se.com/be/en/download/document/P6_Ubuntu_Component_Installer/
Installationsanleitung: https://www.se.com/mk/en/download/document/EIO0000005339/
Unterstützt werden die Harmony P6 Basic, Standard und Advanced Box.
Für die Konfiguration des P6 bedeutet dies, dass dieser im Produktkonfigurator ohne Betriebssystem konfiguriert werden muss.