Wie können wir Ihnen heute helfen?

Pro-face: Ist eine Kommunikation mit einer Siemens S7-1200 G2 Steuerung möglich?

Ja, die Software GP-PRO EX ermöglicht eine Kommunikation mit einer Siemens S7-1200 G2 Steuerung.

GP-PRO EX unterstützt dies ab der Version V5.02.000.

Dafür muss in der Software folgender Kommunikationstreiber ausgewählt werden: Siemens AG TIA Portal Ethernet.

Die Panels, die eine sichere Kommunikation unterstützen, sind die GP6000-Serie, die ST6000 2nd Gen-Serie sowie die IPC-Serien (PC/AT, PS5000/6000-Serie).

Ein Panel, das keine sichere Kommunikation unterstützt, kann nicht mit der S7-1200 G2 verwendet werden, das ausschließlich für sichere Kommunikation vorgesehen ist.

Weitere Informationen zu dem Treiber und den Kommunikationseinstellungen finden Sie im TIA Portal Ethernet Driver-Kommunikationshandbuch.

Abhängig von der Firmware-Version der S7-1200 G2 ist möglicherweise keine Kommunikation möglich. Weitere Einzelheiten finden Sie in der folgenden FAQ auf der offiziellen Pro-face-Website.

Schneider Electric Österreich