Wie können wir Ihnen heute helfen?

Kann EcoStruxure Machine Expert in einer virtuellen Maschine (VM) verwendet werden?

EcoStruxure Machine Expert kann grundsätzlich innerhalb einer virtuellen Maschine (VM) installiert und verwendet werden, sofern das Gastbetriebssystem und die der VM zugewiesenen Ressourcen die Systemanforderungen von EcoStruxure Machine Expert erfüllen.

Für die Installation werden gemäß den vorliegenden Systemanforderungen mindestens folgende Ressourcen benötigt:

  • Prozessor: Intel Core 2 Duo oder höher
  • Arbeitsspeicher: mindestens 4 GB RAM, 8 GB oder mehr empfohlen
  • Festplattenspeicher: ca. 12 GB für eine typische bzw. bis zu 32 GB für eine vollständige Installation
  • Bildschirmauflösung: mindestens 1280 × 1024
  • USB-Schnittstelle: erforderlich, sofern Geräte über USB verbunden werden sollen
  • Internetzugang: Wird empfohlen für bestimmte Installations-, Registrierungs- und Online-Funktionen
  • Betriebssystem: Windows 10 64 Bit oder Windows 11 64 Bit

ARM-basierte Systeme werden von EcoStruxure Machine Expert nicht unterstützt.

EcoStruxure Machine Expert benötigt Microsoft .NET Framework 4.8.

Falls die benötigte Version noch nicht vorhanden ist, wird sie während der Installation entsprechend nachinstalliert.

Für die Installation bestimmter DTMs kann zusätzlich Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 inklusive aktueller Updates erforderlich sein. Dafür kann eine Internetverbindung notwendig sein.

Wichtige Einstellung bei Verwendung einer VM:

Bei Verwendung von EcoStruxure Machine Expert innerhalb einer virtuellen Maschine sollte die Option „Accelerate 3D Graphics“ bzw. die 3D-Grafikbeschleunigung deaktiviert werden.

Diese Einstellung hilft insbesondere dabei,

  • Probleme beim Herunterladen bzw. Anzeigen der Online-Hilfe zu vermeiden und
  • ein unerwartetes Beenden der Anwendung beim Öffnen bestimmter grafischer Konfigurationselemente, beispielsweise für Multicarrier- oder Robotikmodule, zu verhindern.

Kommunikation mit Steuerungen aus der VM:

Für die Inbetriebnahme bzw. Verwendung von Steuerungen aus der VM muss zusätzlich berücksichtigt werden, wie die virtuelle Maschine auf die physische Hardware des Host-PCs zugreift.

Ethernet-Kommunikation:

Die Kommunikation mit einer Steuerung über Ethernet ist grundsätzlich über die virtuelle Netzwerkkarte der VM möglich.

Die Netzwerkkonfiguration der VM muss dabei so eingerichtet sein, dass das erforderliche Steuerungsnetzwerk von der VM erreichbar ist.

USB-Kommunikation:

Soll eine Steuerung über USB verbunden werden, muss das USB-Gerät vom Host an die VM weitergereicht werden (USB Passthrough).

EcoStruxure Machine Expert unterstützt grundsätzlich die Kommunikation zwischen PC und entsprechenden Controllern über USB sowie Ethernet.

Gerade bei Inbetriebnahmen ist Ethernet in einer VM häufig die praktikablere Lösung, da USB-Geräte vom Hypervisor zunächst dem Gastbetriebssystem zugewiesen werden müssen.

Hinweis:
Weitere Informationen zur Software finden Sie in den Release Notes und der Online-Hilfe von Machine Expert.

Schneider Electric Österreich

Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich:
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
  • Cookie-Einstellungen ändern