Wie wird auf dem Harmony Web Panel GTW6 das Offline-Menü angezeigt?
Nach der Ersteinrichtung gibt es zwei Möglichkeiten auf das Offline-Menü (System Settings) zuzugreifen:
Anzeige am Gerät
Wechseln Sie auf dem Panel von der Webserver-Seite zum Bildschirm mit den Systemeinstellungen.
1.) Wischen Sie vom oberen Teil des Bildschirms langsam und mit voller Kraft nach unten. Die Titelleiste des Browsers wird angezeigt.
2.) Tippen Sie auf das Menüsymbol auf der rechten Seite der Titelleiste. Dadurch wird ein Untermenü geöffnet. Wählen Sie im Untermenü das Symbol Einstellungen.
3.) Wählen Sie die Anzeige System Settings. Bei Einstellung von „Use password“ wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, welches Sie bei der Ersteinrichtung definiert haben, um sich anzumelden.
Fernzugriff über einen PC
Die Panels der GTW6-Serie ermöglichen nun einen Fernzugriff über einen PC.
1.) Verbinden Sie das Gerät mit einem Ethernet-Kabel über seinen LANAnschluss mit dem Netzwerk. Um den Computer mit dem Netzwerk des Geräts zu verbinden, ändern Sie die IP-Adresse und die Subnetzmaske des Computers.
2.) Öffnen Sie einen Browser auf dem Computer und geben Sie die folgende URL ein: https://<IP-Adresse>:8443/
Ersetzen Sie die IP-Adresse Ihres Produkts durch „<IP-Adresse>“.
3.) Wenn die Verbindung hergestellt ist, sendet das HMI ein Zertifikat für die Verschlüsselung. Da das Zertifikat nicht von einer Zertifizierungsstelle signiert ist, erhalten Sie eine Warnmeldung. Klicken Sie auf die ADVANCED Optionen und fahren Sie fort.
4.) Wählen Sie die Anzeige System Settings. Bei Einstellung von „Use password“ wird der Anmeldebildschirm angezeigt. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.