Austria

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

  • Default Alternative Text
    Intelligente Steuerung für Öl- und Gasaktivitäten

    Steuerungslösungen für Pumpen und Motoren

    Bei steigender Nachfrage nach Energie sowie immer strengeren Umweltschutz- und Sicherheitsauflagen in der Öl- und Gasbranche sind energieeffiziente Betriebsabläufe und geringere Wartungskosten entscheidend. Öl- und Gasproduzenten müssen mit der Konkurrenz um globale Ressourcen, steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe und einer abnehmenden Anzahl an qualifizierten Mitarbeitern zurechtkommen. Um für Sicherheit, Schutz und Zuverlässigkeit zu sorgen und gleichzeitig Ihren Gewinn zu sichern, benötigen Sie intelligente Lösungen zur Überwachung, Steuerung und Optimierung Ihrer Anlagen.

    • Lesen

      • Read more about Schneider Electric solutions

        Umrichter Altivar 61 und Altivar 71

        Die einstellbaren Frequenzumrichter Altivar 61 und Altivar 71 gehören zu den Altivar™ Plus-Umrichtern mit Gehäuse von Schneider Electric und bieten eine robuste, kompakte Lösung mit einstellbarer Drehzahl für gewerbliche, industrielle und kommunale Anwendungen. Die Umrichter kombinieren die Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit der Altivar-Reihe mit geprüften, validierten und getesteten Antriebssystemkonstruktionen Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Der Sanftanlasser Altistart 01

        Der Sanftanlasser Altistart® 01 verbessert die Startleistung, indem er Asynchronmotoren einen sanften und kontrollierten Anlauf ermöglicht. Außerdem sorgt er für eine Unterdrückung des Drehmomentanstiegs beim Start- und Stoppvorgang. Der leistungsstarke Mini-Sanftanlasser kann helfen, Wartungsarbeiten und Produktionsausfälle zu reduzieren, indem er mechanische Stöße verhindert, die zu Verschleiß an Ihrem Motor und Ihren Maschinen führen.

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Well-Guard Pumpenkonsolen

        Die umfassendsten, zuverlässigsten und haltbarsten Pumpenkonsolen auf dem Markt, mit NEMA- und IEC-konformen Motorabgängen (Versionen mit voller und reduzierter Spannung), in robusten NEMA 3R-Außengehäusen. Eine komplette Linie an Umrichtern und Sanftanlassern im Gehäuse.

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        TeSys T Motormanagementsystem

        TeSys T ist ein hochmodernes Motormanagement- und Motorschutzsystem, das zur Vermeidung von Ausfällen entwickelt wurde. Sowohl Motor als auch Mechanik werden geschützt, damit unerwartete Prozess- oder Produktionsstopps vorausgesehen werden können.

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Der Sanftanlasser Altistart 22

        Der Sanftanlasser Altistart® 22 wurde für 3-Phasen-Wechselstrommotoren und Standardanwendungen mit echter 3-Phasen-Steuerung entwickelt. Er verfügt über ein integriertes Überbrückungsschütz, das für Kompaktheit, eine kürzere Verdrahtungszeit und geringe Wärmeabgabe sorgt.

        Kompletter Motor-/Abgangs-/Anwendungsschutz Integrierte Kommunikation über Modbus

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Der Sanftanlasser Altistart 48

        Der Sanftanlasser Altistart® 48 wurde für 3-Phasen-Wechselstrommotoren und schwierige Anwendungen entwickelt (Startzeit > 30 s). Seine patentierte Drehmomentsteuerung (TCS) sorgt für Sanftanlauf und dynamisches Bremsen mit Funktionen zum thermischem Schutz des Motors und zur Motorvorwärmung. Weitere Eigenschaften:

        Schutz der Maschine vor Unter- und Überlast Kaskadiertes Starten und Bremsen mehrerer Motoren Integrierte Kommunikation über Modbus und andere Gateway-Lösungen Große Anzahl an konfigurierbaren E/A Automatischer Neustart Plug & Play-Werkseinstellungen

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Altivar 1260

        Altivar® 1260 ist eine Baureihe von Mittelspannungs-Frequenzumrichtern von 700 bis 7.500 PS, erhältlich mit einer Ausgangsspannung von 3,3 kV oder 4,16 kV. Der flexible, leistungsstarke Umrichter eignet sich ideal für große Pumpen, Ventilatoren und Kompressoren und ergänzt das große Portfolio an entsprechenden Energielösungen, zu denen Geräte zur Verteilung, MS-Sanftanlasser, Anlagenausstattung und Services gehören.

        Mehr lesen
      • Read more about Schneider Electric solutions

        Der HLK-Pumpenhersteller Taco, Inc., Cranston, Rhode Island, USA, erfüllt die Wünsche seiner Kunden und schafft Absatzmöglichkeiten durch neue Umrichter-Angebote.

        Taco, Inc., das führende Unternehmen für HLK-Systeme für Wohnanlagen und gewerbliche Gebäude in Amerika, wurde 1920 gegründet. Die Zentrale des Familienunternehmens in der dritten Generation liegt in Cranston, Rhode Island, USA. Die Produktionsstätten von Taco befinden sich sowohl in Cranston als auch in Massachusetts.
        Zahlreiche Brancheninitiativen wurden gestartet, um Gebäudeeigentümern Unterstützung und Anreize zu bieten, neue und bestehende Gebäude mit Energiesparlösungen auszustatten, zum Beispiel das LEED®-Zertifizierungssystem für umweltfreundliche Gebäude, das vom U.S. Green Building Council entwickelt wurde, das Umweltzeichen Energy Star der EPA und erste Smart Grid-Bestrebungen. Seit August 2011 wurden mehr als 1,5 Milliarden Quadratfuß an gewerblicher Fläche LEED-zertifiziert. Aufgrund dieses erhöhten Fokus auf Energie stieg die Nachfrage der Kunden von Taco, Inc. nach Frequenzumrichtern (VFD) zusätzlich zu den Pumpen. 2009 wandte sich Taco bezüglich des Verkaufs offener Frequenzumrichter an Schneider ElectricTM. Außerdem dachte das Unternehmen darüber nach, eine Pumpe mit eingebautem Umrichter im geringeren PS-Bereich anzubieten. Mehr lesen

    Chat ist verfügbar.