Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Intelligentes Raummanagement für Krankenhäuser

Eine Lösung für die Herausforderungen von heute

10 Millionen fehlende Arbeitskräfte im Gesundheitswesen bis 2030 prognostiziert¹.
5% der gesamten weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch den Gesundheitssektor verursacht.
Etwa 43% der Patienten sind der Meinung, dass Gesundheitsorganisationen eine hochwertige Erfahrung bieten.
Verringern Sie die Dauer des Aufenthalts Bieten Sie Ihren Patienten die Möglichkeit, die Temperatur, das Licht und die Jalousien in ihren Zimmern individuell zu steuern, sowie die Überwachung des Geräuschpegels, den Schwesternruf und den Wegweiserdienst, um ihre Erfahrungen zu verbessern.
Stellen Sie die Zufriedenheit Ihrer Mitarbeiter sicher Binden Sie qualifiziertes Personal mit optimierten Arbeitsabläufen und reduzieren Sie Burnout durch Schwesternrufe und Alarmmüdigkeit. Personensensoren helfen, Stürze von Patienten zu verhindern und ungewöhnliche Aktivitäten außerhalb der Öffnungszeiten zu überwachen.
Schaffen Sie gesunde Bedingungen Behalten Sie die Kontrolle und optimieren Sie das Heilungsumfeld mit frischer Luftströmung und -zirkulation, um Verunreinigungen in der Luft gemäß ASHRAE 170 zu vermeiden.
Maximierung der Effizienz Reduzieren Sie Betriebskosten und steigern Sie die Energieeffizienz durch ein integriertes Gebäudemanagement, Pflege-/Kliniksysteme und Strategien zur Steuerung der Gemeinschaftsräume.

Wertschöpfung für jeden Kunden

  • Gewährleisten Sie die Sicherheit von Patienten, Mitarbeitern und Besuchern, eine hochwertige Patientenversorgung und den Datenschutz.
  • Sichern Sie die finanzielle Gesundheit und Stabilität der Anlage, während Sie gleichzeitig die Umwelt- und Gesetzesvorschriften einhalten.
  • Anziehen, Anwerben und Halten von erstklassigem Gesundheitspersonal.
  • Ermöglichen Sie den Betreibern von Gesundheitseinrichtungen, mit digitalen, flexiblen und skalierbaren Lösungen ein besseres Patientenerlebnis zu bieten.
  • Reduzieren Sie den CO2-Ausstoß durch den Verzicht auf redundante Gateways und Hardware sowie durch modulare Komponenten.
  • Übertreffen Sie die Erwartungen sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase mit einer umfassenden Lösung und einer einfachen Integration mit Systemen von Drittanbietern und der IoT-Cloud.
  • Sichern Sie die Betriebszeit und Kontinuität Ihrer Einrichtung mit einer modularen, einfach zu installierenden und skalierbaren Lösung für die intelligente Raumsteuerung in einer Vielzahl von Gesundheitseinrichtungen.
  • Senken Sie die Betriebskosten mit integriertem Gebäudemanagement auf der Ebene des Gebäudemanagementsystems (GMS), um Einblicke in alle Patientenzimmersysteme zu erhalten.
  • Konfigurieren Sie Räume in mehreren Modi oder Szenen basierend auf dem Belegungsstatus des Raums.
  • Integrieren Sie klinische Systeme auf GMS-Ebene, um einen effizienten Systembetrieb zu gewährleisten und die Wartung mit der tatsächlichen Zimmerbelegung zu koordinieren.
  • Verwalten Sie die gesamte Anlage und gewinnen Sie verwertbare Erkenntnisse mit einer einzigen praktischen Plattform und einer einfachen Integration in EcoStruxure Building Operation.
  • Konfigurieren Sie Räume in mehreren Modi oder Szenen je nach Raumstatus.
  • Schnelle Markteinführung: Schnelle Installation mit minimalen Unterbrechungen oder Ausfallzeiten der täglichen Aktivitäten.
  • Passen Sie die Lösung an und skalieren Sie sie einfach, um den dynamischen Raum- und Technologieanforderungen von Gesundheitseinrichtungen gerecht zu werden.

  • Produktdokumentation
  • Software-Downloads
  • Produktauswahlhilfe
  • Produktersatz und -austausch
  • Hilfe- und Kontaktzentrum
  • Unsere Niederlassungen finden
  • Händlersuche
  • Schneider Electric Community
  • Karriere
  • Unternehmensprofil
  • Fehlverhalten melden
  • Accessibility
  • Newsroom
  • Investoren
  • EcoStruxure
  • Job suchen
  • Blog
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookie-Hinweis
  • AGB
  • Cookie-Einstellungen ändern