Lösung mit optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis für einfache Maschinen mit bis zu 1 Kreislauf für 2 Verdichter
Lösung
Die komplette Magelis SCU bietet Ihnen die Architektur zur Entwicklung einer wirtschaftlichen Lösung.
Einfache, standardisierte Druckerhöhungen sind der erste Schritt von herkömmlichen Relais-Architekturen in Richtung Automatisierung. Druckerhöhungen mit Einzelantrieb können im Einzelantriebs- oder Mehrfachantriebsmodus verwendet werden.
Vorteile
> Regelung mehrerer Pumpen mit einem einzigen Antrieb
> Aufrechterhaltung eines konstanten Systemdrucks mit Funktionen wie PID, Pumpe ein- und ausschalten
> Diagnosefunktionen zur problemlosen Wartung
> Integrierter Schutz von Druckerhöhungsanlagen und Pumpen
> Betrieb von kleineren (zusätzlichen) Pumpen zur Aufrechterhaltung eines geringeren Durchflusses