Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Was ist ein Mikronetz?

Ein Mikronetz ist ein eigenständiges elektrisches Netzwerk, mit dem Sie Ihre eigene Elektrizität vor Ort erzeugen und dann nutzen können, wenn Sie sie am meisten benötigen. Zu diesem Zweck wird Ihr Mikronetz die dezentralen Energieressourcen (DER) Ihrer Einrichtung verbinden, überwachen und steuern und gleichzeitig die Leistung, die Nachhaltigkeit und die Widerstandsfähigkeit verbessern. Sie können Mikronetze betreiben, während sie an das Stromnetz angeschlossen sind, oder in einem vom Stromnetz getrennten „Insel“-Modus. Wenn das Netz ausfällt oder die Strompreise ihren Höchststand erreichen, reagieren die Mikronetze.
Die drei Hauptvorteile von Mikronetzen:
  • Ermöglichen Sie einen umweltfreundlicheren Betrieb, indem Sie erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie vor Ort einbeziehen.
  • Sparen Sie Energiekosten, indem Sie die Nachfrage optimieren, den Strom speichern und ihn bei Spitzenlast wieder an das Netz zurückverkaufen.
  • Verbessern Sie die Zuverlässigkeit und sorgen Sie dafür, dass Ihre Anlage auch bei Netzausfällen mit Strom versorgt ist.

Wie funktionieren Mikronetze?

Ein Mikronetz dient der Zusammenlegung von Stromerzeugung und -verbrauch. Im Gegensatz zum Versorgungsnetz, das Elektrizität in einem zentralisierten Kraftwerk erzeugt und dann über hunderte Kilometer Übertragungsleitungen verteilt, erzeugt ein Mikronetz Strom vor Ort. Für die Stromerzeugung verwenden Mikronetze in der Regel eine Kombination aus Diesel-Ersatzgeneratoren und erneuerbaren Energien, wie Solarmodule. Mikronetze können integrierte Batteriesysteme enthalten, die zur Speicherung von Strom und zur Strombereitstellung bei Ausfällen oder bei erhöhter Nachfrage verwendet werden.

Wer profitiert von einem Mikronetz?

Heutzutage wenden sich Unternehmen aller Art Mikronetzen und dezentralen Energieressourcen für finanzielle und nachhaltige Vorteile zu. Wir haben mit verschiedensten Kunden zusammengearbeitet: von Kommunalverwaltungen und Militärstützpunkten bis hin zu Naturschutzgebieten und der vertikalen Landwirtschaft. Mikronetze können auch in abgelegenen Gebieten eingesetzt werden, in denen der Zugang zu Energie begrenzt oder nicht vorhanden ist, um dringend benötigte Ressourcen bereitzustellen. Jedes Unternehmen, das die Kontrolle über die Energiekosten, Förderung der Nachhaltigkeit und mehr Robustheit erlangen möchte, kann von einem Mikronetz profitieren.

Wie viel kostet ein Mikronetz?

Mikronetze gibt es in allen Größen und Komplexitäten. Die aufregende Antwort für Unternehmen lautet: „Es ist kostenlos“, denn mit einem Energy-as-a-Service (EaaS)-Ansatz entfallen Ihre Vorabkosten. Ein Mikronetz, herkömmlicher gesehen, ist ein CapEx- und ein OpEx-Modell. Von einer Projektperspektive aus, sind die Investitionsausgaben hoch und die Betriebskosten niedrig oder inexistent, in einem Energy-as-a-Service-Geschäftsmodell sind die Betriebskosten hoch. EaaS ist ein Finanzierungsmodell für Mikronetze, mit dem Sie Kosten im Voraus vermeiden können. Ähnlich wie bei einem Software-as-a-Service-Modell, vermeiden Sie mit EaaS Investitionskosten und zahlen stattdessen nur für den fortlaufenden Service.

Ansprechpartner kontaktieren

Starten Sie Ihre Anfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vertrieb kontaktieren

Entdecken Sie unsere Software, Services und Produkte für Mikronetze

 

EcoStruxure Microgrid Advisor

 

EcoStruxure Microgrid Operation

 

Harmony ST6

 

EcoStruxure™ EV Charging Expert

 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV

Entdecken Sie prosumentenbasiertes Energiemanagement

Unternehmen werden heutzutage zu Energieprosumenten, die in der Lage sind, ihre Energie selbst zu produzieren, zu verbrauchen und zu steuern.

image of solar panels with city in the background

Solar intelligenter machen

Erfahren Sie, wie Mikronetze Unternehmen in die Lage versetzen, automatisiert Entscheidungen zu treffen, und Ihnen hierdurch wirtschaftliche Vorteile bieten und gleichzeitig die Ausfallsicherheit erhöhen.

Erfahrungsberichte unserer Kunden

South Australian Produce Market

Dieser Großmarkt für Frischwaren verwendet unsere Mikronetzlösungen als Teil seiner ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele, zu denen die Senkung der jährlichen Treibhausgasemissionen um 32 % gehört.

Busbahnhof Brookville

Das widerstandsfähige Nahverkehrssystem von Montgomery County westlich von Washington D.C. wird von einer Elektrofahrzeugflotte und einer Mikronetzlösung angetrieben, die für die langfristigen Klimaziele des Bezirks entscheidend ist.

Erfahren Sie mehr über unsere neuesten Erkenntnisse zu Mikronetzlösungen

Mikronetze: 10 wichtige Fragen beantwortet

Sind Sie bereit, die Grundlagen des Mikronetzes zu verstehen? Finden Sie alle Antworten auf die 10 wichtigsten Fragen, warum und wie Mikronetze wichtig sind.

Lassen Sie Ihre Energie für Sie arbeiten

Verstehen Sie die Auswirkungen dezentraler Energieressourcen (DERs) und erforschen Sie einen Weg zur Netto-Null.

Fördern Sie Ihre Geschäftsstrategie mit der Einführung von Mikronetzen

Erfahren Sie, wie Sie Mikronetze in Ihre Geschäftsstrategie einbinden können.

Wie KI die fortschrittlichen Mikronetze von heute vorantreibt

Wie wirkt sich KI auf Ihre Energieoptimierung aus? Erfahren Sie, wie fortschrittliche Mikronetzsysteme zu intelligenten Ergebnissen führen.

Das könnte Sie auch interessieren:
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
Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

1. Mikronetzlösungen von Schneider Electric

Schneider Electric bietet effiziente Mikronetzlösungen, die auf einer Kombination aus Edge Control-Systemen, vernetzten Produkten, Anwendungen, Analysen und Services basieren. Zu den angeschlossenen Produkten gehören unterbrechungsfreie Stromversorgungen (UPS), netzgekoppelte String-Wechselrichter und Hybrid-Wechselrichter. Zu den Anwendungen, Analysen und Services gehören EcoStruxure Microgrid Advisor und EcoStruxure Microgrid Operation, und Edge control umfasst Harmony ST6 und EcoStruxure EV Charging Expert. Wir bieten reproduzierbare, skalierbare und IoT-fähige Mikronetzlösungen und End-to-End-Services einschließlich elektrischer Energieverteilungs-Services.

2. Verschiedene Arten von Mikronetzen

Es gibt drei Arten von Mikronetzen:

3. Unterschiede zwischen einem Mikronetz und einem intelligenten Netz

Mikronetze unterscheiden sich von intelligenten Netzen. Ein Mikronetz ist ein autarkes und lokalisiertes Energiesystem, das ein bestimmtes geografisches Gebiet versorgt, z.B. ein Geschäftszentrum, einen Krankenhauskomplex, etc. Es umfasst verteilte Energiequellen und mehrere Lasten, die parallel zum allgemeinen Versorgungsnetz betrieben werden können. Intelligente Netze hingegen sind Stromnetze, die in einem größeren Maßstab arbeiten und die Energieflüsse von den Erzeugungsstellen zu den Verbrauchsstellen regulieren können. Dazu gehören Kommunikations-, Automatisierungs- und IT-Systeme.

4. Gestaltung eines Mikronetzes

Schneider Electric bietet eine einsatzbereite Lösung, die Sie bei der Konzeption eines Mikronetzes unabhängig von der Anwendung unterstützt. Unsere vorkonfigurierten Mikronetze verfügen über alle Komponenten, die Sie für das Energiemanagement, die Steuerung, die Energiemessung und die Energieüberwachung benötigen. Darüber hinaus bietet unsere Software für das Management von Mikronetzen – EcoStruxure – vorgefertigte Algorithmen, um die Funktionen zu standardisieren und zuverlässig zu machen.