Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.
fcp280

Merkmale

  • Ausgestattet mit modernsten OT-Technologien wie dynamischem SAMA, Funktionen zur Entwicklung und Steuerung von überall aus, Funktionen für Visualisierung und Situationsbewusstsein sowie den neuesten IT-Technologien in den Bereichen Mobilität, Cloud und Analyse.
  • Architektonisch optimiert für intelligentes Design und flexibles Engineering, reduziert es die Kapital- und Betriebskosten, schützt die betriebliche Integrität und verbessert gleichzeitig die Entscheidungsfindung, Problemlösung und den Arbeitsablauf.
  • Es bietet eine leistungsstarke Plattform, um Ihre industrielle Automatisierung in eine universelle Automatisierung Ihres Unternehmens zu verwandeln und auf sichere Weise eine messbare betriebliche Rentabilität zu erzielen.

In Kombination mit offenen, auf IEC 61499-Normen basierenden Lösungen wie EcoStruxure Automation Expert und unseren anderen Angeboten bietet das Foxboro DCS den Kunden noch mehr Auswahl und Flexibilität, damit sie Folgendes können:

  • Fortschritte in Technologie und Hardware viel schneller nutzen und übernehmen und nicht in den 18 Monaten bis zwei Jahren, die beim aktuellen Modell erforderlich sind.
  • Technologien übernehmen, die die IT seit Jahren nutzt.
  • Und aufkommende und neue kritische Herausforderungen schneller angehen.

Übernehmen Sie die Kontrolle über die industrielle digitale Transformation.

63 % der aktuellen Steuerungssysteme sind nur bedingt darauf ausgelegt, die digitale Transformation ihres Unternehmens zu unterstützen. Wir haben Omdia damit beauftragt, 250 globale Wirtschaftsführer zu befragen, um wichtige Perspektiven und spezifische Herausforderungen zu erfassen, denen sie auf ihrem Weg zur digitalen Transformation gegenüberstehen.
Bericht lesen

Technologieplattformen des EcoStruxure Foxboro DCS

Die fehlertoleranten, hochverfügbaren Komponenten der Familie Foxboro DCS erfassen, verarbeiten und verteilen wertvolle Informationen im gesamten Werk. Um für Flexibilität und Skalierbarkeit zu sorgen, bietet Foxboro DCS viele Arten von Controllern und E/A-Optionen zur Optimierung der Kosten, des Platzbedarfs und der Funktionen.

  • Aufrüstung der Reihe 100

    Das Programm zur Aufrüstung der FBM der Serie 100 ermöglicht eine kostengünstige Aufrüstung auf die neuesten Feldbusmodule des Systems EcoStruxure Foxboro DCS – die FBM-Produktreihe der Serie 200.

Entdecken Sie die neuesten Erkenntnisse zu DCS

Innovationstage 2023 – Highlights der Prozesssteuerung

Die Konferenz bot Ingenieuren und Anlagenbetreibern Wissen über die neuesten Innovationen, Herausforderungen der Branche und Demos für umfangreiche Prozessanwendungen.

Digitale Transformation in der Automatisierungswelt

Michael Martinez, Leiter von EcoStruxure Foxboro DCS, leitet eine Podiumsdiskussion über die digitale Transformation und ihren Einfluss auf die zukünftige Arbeitsweise von Industrieunternehmen.

Zukunftssichere DCS-Technologie

Erfahren Sie, wie EcoStruxure Foxboro DCS seine Technologie zukunftssicher macht, um Kunden eine Kapitalrendite und Interoperabilität in ihrem dezentralen Steuerungssystem zu bieten.

Lösungen für alternde DCS

Ersetzen Sie Ihre altende DCS, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und Produktionsunterbrechungen oder Anlagenstillstände zu vermeiden. Behalten Sie Ihre Stromverkabelung und Ihren Schaltschrank an Ort und Stelle.

Erfahren Sie, was unsere Kunden mit Foxboro DCS erreicht haben

Implementierung integrierter Steuerungs- und Sicherheitssysteme (ICSS)

DCS-Update

Ansprechpartner kontaktieren

Starten Sie Ihre Anfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Vertrieb kontaktieren

Schulungen zu Prozessautomatisierung

Entdecken Sie unsere digitalen und persönlichen Kurse, die speziell dafür entwickelt wurden, dass Ihre Mitarbeiter im Bereich Automatisierung zukunftsfähig sind. Oder fordern Sie eine maßgeschneiderte Lernlösung für Ihren individuellen Schulungsbedarf an.

DCS-Migration und -Upgrade

Die Migration und Aufrüstung Ihres DCS muss kein kostspieliger und zeitaufwendiger Prozess sein. Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von unseren DCS-Migrationsprogrammen profitieren kann.
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
Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

1. Was ist ein dezentrales Steuerungssystem (DCS)?

Ein dezentrales Steuerungssystem (DCS) ist ein computerbasiertes Steuerungssystem mit dem Hauptziel, den Herstellungsprozess, den industriellen Prozess und einige andere Betriebsabläufe zu überwachen und zu steuern. In der Regel handelt es sich dabei um Netzwerkcomputer, Sensoren und Steuerungen, die wir in einer Anlage oder Fabrik einsetzen können.

Komponenten, die DCS-Systeme umfassen, haben bestimmte Zwecke und sind für Aufgaben wie Datenerfassung, Datenspeicherung oder Steuerungsverarbeitung verantwortlich. Das System eignet sich gut für Anlagen mit kontinuierlichen Prozessen und für eine Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die chemische Verarbeitung, Öl und Gas, Energie, Wasseraufbereitung und mehr.

2. Was sind die Vor- und Nachteile dezentraler Steuerungssysteme?

Herkömmliche Steuerungssysteme sind nicht so effizient und zuverlässig wie DCS-Lösungen. Diese Geräte spielen eine entscheidende Rolle in der modernen industriellen Welt, da sie Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit bieten. Dezentrale Steuerungssysteme sind einfach konfigurierbar und somit eine ideale Option für fast jede Art von Anlage oder Fabrik. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls geringer, da mehr als eine Steuerung vorhanden ist. Bei einem Ausfall eines einzigen Punkts kann die andere Steuerung die Kontrolle übernehmen. Außerdem sind sie nicht so zentralisiert wie herkömmliche Steuerungssysteme, und deshalb ist es viel schwieriger, Zugriff auf das gesamte System zu erhalten.

Dennoch müssen wir bedenken, dass dezentrale Steuerungssysteme nicht ideal sind. Obwohl sie langfristig kosteneffizienter sind, können die anfänglichen Kosten hoch sein. Darüber hinaus handelt es sich um komplexere Systeme. Aus diesem Grund sind sie schwieriger zu installieren.

3. Warum ist es eine gute Idee, sich für Foxboro DCS – dezentrale Steuerungssysteme und digitale Technologien – zu entscheiden?

Diese Produkte nutzen moderne OT-Technologien, wie z. B. dynamisches SAMA, oder können überall eingesetzt und gesteuert werden. Darüber hinaus verfügen die Produkte über Visualisierungs- und Situationsbewusstseinsfunktionen, die die industrielle Automatisierung und Steuerung reibungslos, effizient und sicher machen.

Darüber hinaus kann die hochoptimierte Architektur die Kapital- und Betriebskosten senken, ohne die Betriebsintegrität zu gefährden. Gleichzeitig verbessern unsere Produkte die Entscheidungsfindung und Problemlösung.