Productfamilie
Com'X 210 / EBX210
Doelstelling
Com'X 210 / EBX210
Doelstelling
De Com'X 210 correct instellen als Ethernet Gateway
Oplossing
Zorg dat de Com'X is bijgewerkt naar de nieuwste firmware (6.6.5)
Zorg ervoor dat in "Instellingen" -> "Beveiliging" -> "Firewall beheer" de Modbus TCP/IP niet geblokkeerd is
en zich op de standaardpoort van 502 bevindt.
Controleer of de instellingen in het gedeelte "communicatie" (Modbus Gateway en Modbus Serial) juist zijn.
De juiste instellingen kunnen teruggevonden worden in volgende manual: Com'X 200/210 User GuideOplossing
Zorg dat de Com'X is bijgewerkt naar de nieuwste firmware (6.6.5)
Zorg ervoor dat in "Instellingen" -> "Beveiliging" -> "Firewall beheer" de Modbus TCP/IP niet geblokkeerd is
en zich op de standaardpoort van 502 bevindt.
Controleer of de instellingen in het gedeelte "communicatie" (Modbus Gateway en Modbus Serial) juist zijn.