Issue :
Raccordement de l’ATV61/ATV71 à un moteur avec sonde PTC.
Product Line :
ATV61, ATV71
Environnement :
Toutes
Cause :
Sonde PTC connectée mais pas opérationnelle.
Résolution :
LI6 est une entrée TOR avec laquelle vous pouvez basculer entre deux modes : sonde PTC et 24V DC. Dans ce cas, le commutateur "SW2" doit être réglé sur "PTC" .
La surveillance thermique via des sondes PTC est fournie sur les variateurs ATV61 par des entrées spécifiques. Caractéristiques communes à ces entrées :
- Entrée LI6 sur le bornier, câblez les sondes PTC entre les bornes LI6 et 0V. Cette entrée est considérée comme une entrée PTC si le commutateur SW2 situé en haut de la carte de borne de commande est réglé sur PTC.
Remarque : le paramètreGestion des défauts de surchargeDOIT être défini sur un paramètre autre que NO. Vous devez le mettre en roue libre.
Raccordement de l’ATV61/ATV71 à un moteur avec sonde PTC.
Product Line :
ATV61, ATV71
Environnement :
Toutes
Cause :
Sonde PTC connectée mais pas opérationnelle.
Résolution :
LI6 est une entrée TOR avec laquelle vous pouvez basculer entre deux modes : sonde PTC et 24V DC. Dans ce cas, le commutateur "SW2" doit être réglé sur "PTC" .
La surveillance thermique via des sondes PTC est fournie sur les variateurs ATV61 par des entrées spécifiques. Caractéristiques communes à ces entrées :
- Valeur nominale < 1,5 Kohms.
- Cela correspond à un maximum de 6 sondes (250 ohms à 20 °C) ou à deux jeux de 3 (parfois précâblés dans les moteurs).
- Résistance de déclenchement : 3 Kohms. Valeur de réinitialisation : 1,8 Kohms. Protection contre les courts-circuits < 50 ohms
- Entrée LI6 sur le bornier, câblez les sondes PTC entre les bornes LI6 et 0V. Cette entrée est considérée comme une entrée PTC si le commutateur SW2 situé en haut de la carte de borne de commande est réglé sur PTC.
Remarque : le paramètreGestion des défauts de surchargeDOIT être défini sur un paramètre autre que NO. Vous devez le mettre en roue libre.
Gepubliceerd voor: Schneider Electric Belgium




Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.