Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Com'X 210 - Ondersteuning voor TLS 1.2 voor webinterface en communicatie

Product(en)

  • Com'X 210 (EBX210)
  • Com'X-serie dataloggers

Omgeving

  • Com'X 210 firmware
  • Web interface (HTTPS communicatie)
  • Energiemonitoring gateways

Probleem / Vraag

Een klant vraagt of een firmware-update voor de Com'X 210 ervoor kan zorgen dat de webinterface TLS 1.2 of hoger gebruikt.

Oorzaak

Er is beperkte documentatie beschikbaar over de TLS-versie die wordt gebruikt voor verschillende firmwareversies van de Com'X 210, met name voor de nieuwste versies.

Oplossing / Antwoord

  • Interne verificatie op een Com'X 210 met firmware versie 6.6.5 bevestigt dat het apparaat gebruikmaakt van:
  • ✅ TLS 1.2-communicatie
  • De laatste beschikbare firmwareversie voor de Com'X 210 is:
    • v6.8.7 (releasedatum: december 2022)
  • ⚠️ Voor deze laatste firmwareversie is geen expliciete documentatie beschikbaar die bevestigt welke TLS-versie wordt gebruikt.
  • Omdat TLS 1.2 al wordt ondersteund in eerdere firmware (v6.6.5), wordt verwacht dat latere versies ten minste hetzelfde beveiligingsniveau handhaven of dit verbeteren.

Belangrijke opmerking

  • De Com'X 210 is sinds juni 2022 End of Production.
  • Volgende firmware-updates of verbeteringen van de beveiliging zijn beperkt of worden niet meer verwacht.

Aanbevelingen

  • Volg de richtlijnen in de officiële Hardening Guide om best practices op het gebied van cyberbeveiliging te implementeren.
  • Voor nieuwe installaties of strengere eisen op het gebied van cyberbeveiliging kunt u migratie naar nieuwere oplossingen overwegen. (Nieuwere oplossing: Product referentie: PAS600)

Referenties / Koppelingen