Fundada em 1920, a Merlin Gerin especializou-se inicialmente em disjuntores a óleo de média e alta tensão. A empresa cresceu rapidamente, investindo continuamente em inovação até ser adquirida pela Schneider em 1992.
Datas de eventos importantes
- 1920
Paul-Louis Merlin e a Gaston Gerin estabelecem seu negócio de equipamentos elétricos em Grenoble.
- 1921
O laboratório Volta é construído em Grenoble para realizar testes de segurança em produtos e equipamentos de alta tensão, chegando até 800 kV na década de 1930.
- 1929
A escola de aprendizes elétricos de Paul-Louis Merlin em Grenoble é inaugurada.
- 1937
Merlin Gerin é pioneira no disjuntor pneumático, mais confiável e mais seguro do que as alternativas a óleo.
- 1946
O primeiro disjuntor da Merlin Gerin a cortar curtos-circuitos de 10.000 A e 15.000 V é lançado.
- 1951
A primeira série de disjuntores Compact de baixa tensão é lançada sob licença da Westinghouse.
- 1972
É lançado o disjuntor em miniatura de baixa tensão F32 para residências.
- 1974
O sistema de proteção modular Multi 9, precursor do Acti 9 e Resi 9, é lançado.
- 1986
O disjuntor a ar em caixa moldada MasterPact 800-6300 é lançado.
História da Schneider Electric
Conheça nossa história e descubra outras marcas que hoje fazem parte da Schneider Electric.