Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Por que e quando devemos utilizar indutância de linha CA nos inversores de freqüência?
Questão:
Por que e quando devemos utilizar indutância de linha CA nos inversores de freqüência?

Linha de Produto:
Inversores Altivar


Resolução:
A indutância de linha permite assegurar uma melhor proteção contra sobretensões da rede e reduzir as taxas de correntes harmônicas produzidas pelo inversor de freqüência.
As indutâncias recomendadas permitem limitar a corrente de linha. Elas foram desenvolvidas para atender a norma EN 50178 (VDE 0160 nível 1, sobretensões na rede de alimentação)
A utilização das mesmas é especialmente recomendada nos seguintes casos:
- instalação em paralelo de diversos inversores de freqüência com conexões próximas;
- rede fortemente perturbada por outros dispositivos (sobretensões, interferências);
- rede de alimentação com desequilíbrio de tensão entre fases superior a 1,8% da tensão nominal;
- inversor de freqüência alimentado por uma rede de alimentação de baixa impedância (próxima a transformadores de potência superior a 10 vezes o calibre do drive);
- instalação de um grande número de inversores de freqüência na mesma rede;
- redução da sobrecarga dos capacitores de correção do “cos phi”, se a instalação comportar um banco de capacitores para a correção.


Caso sua dúvida persista, nos contate via Chat! -> https://www.se.com/br/chat