Questão:
Como configurar o inversor da linha ATV12 para operar em rede de comunicação Modbus RTU
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 12 (ATV12)
Causa:
Orientar o usuário como utilizar a rede Modbus serial no ATV12
Resolução:
Importante: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.
Veja a seguir :
Consulte também :
- Ajustes básicos iniciais no ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
- Como configurar o ATV12 para partida e parada via rede Modbus : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA375909/
- Como dar comando de partida no Altivar através de rede de comunicação : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279384/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat