Questão:
Como configurar o inversor da linha ATV310 para operar o motor ou a máquina com uma frequência fixa para melhor posicionamento da carga com a função JOG
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Easy Altivar 310 - ATV310
Causa:
Orientar o usuário sobre a função JOG do ATV310
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV310 e da máquina acionada.
Para operação com função JOG, ConF / FULL / 500- / 505 = L1H, L2H, L3H ou L4H , escolha uma entrada digital livre até o borne LI4 (ajuste L4H). Mesmo com a entrada digital definida em 505 ativada deve haver comando de partida/parada normal (p.ex. ativando LI1 com comando a 2 fios) com rampa reduzida de aceleração e desaceleração de 0,1s. A frequência de JOG é fixa em 5Hz
Veja também a seguir :
Consulte também -> Ajustes básicos iniciais no ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat