Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configuro a função de captura da velocidade do motor no ATV310

Questão:
Como configurar a função 'catch on the fly' no ATV310

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Easy Altivar 310 - ATV310

Causa:
Orientar o usuário sobre a função de retomada de velocidade com o motor e carga de alta inércia ainda em movimento.

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV310 e da máquina acionada.

Termos usuais para essa função : captura de velocidade, retomada de velocidade, 'catch on the fly', 'flying start' e 'flying restart'
Veja a seguir :

Complementando :

ConF / FULL / 600- / 603 = 00 de fábrica, função inativa de captura de velocidade. Mude para ativa em 01 em cargas de alta inércia, para evitar trancos na retomada de partida após queda de energia ou necessidade de nova partida com a carga ainda se movendo


Consulte também :

Ajustes básicos iniciais no ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Problemas com o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296658/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat