Questão:
Como configurar o TeSys T via Ethernet?
Linha de produto:
Relé inteligente TeSys T
Causa:
Conexão via Ethernet procedimento somente compativel com TeSys T Firmware superior a 2.6 de fábrica em Ethernet (LTMR08EBD, LTMR08EFM, LTMR27EBD, LTMR27EFM, LTMR100EBD e LTMR100EFM)
Resolução:
A) Verifique o MAC address do seu TeSys T (presente no frontal do produto);
B) O IP padrão é definido por:
- Os primeiros 2 bytes são 85.16 (padrão do dispositivo)
- Os ultimos 2 bytes são definidos pelos ultimos 2 bytes do MAC Address
- A sub mascara será 255.0.0.0
C) Coloque o PC no mesmo range do IP encontrado.
Painel de Controle > Rede e Internet > Controle de Rede > Clique com o botão direito na rede ethernet > Propriedades > Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) e propridades novamente > Escreva o Endereço IP escolhido.
D) Certifique-se que o DTM do TeSys T está instalado, informações para download do Somove e DTM:
https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280387/
E) Abra o Somove > Edit Connection / Scan > Clique em Modbus TCP > Clique na engrenagem > Clique em Scan > Altere Target-Network para 85.16.XX.XX > em Scan configuration mantenha single e mude o valor para 119 > Clique em apply > clique em OK > clique em Scan Network > Neste ponto deve aparecer o Tesys T para a conexão.
F) Realize as configurações necessárias, descarregue-a e o Tesys T estará pronto para operação.
Para mais informações sobre a oferta consulte: https://www.se.com/br/pt/download/document/C1-Motor-managment-systems_EN/
Manual com as orientações:
https://www.se.com/us/en/download/document/DOCA0129EN/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat