Questão:
Como comunicar M340 com Tesys T em Ethernet IP ?
Linha de Produto:
Relé de controle e medição modelo RM22TR33 - Saiba mais em: https://www.se.com/br/pt/product/RM22TR33
Resolução:
Para esta comunicação além do software que comunica com M340 (Unity Pro / Control Expert) você irá precisar do software SoMove para o Tesys T
Para software para PLC consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA370259/
Para Somove e biblioteca do Tesys T consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA280387/
Software SoMove:
Abrir a aba parameter list para iniciar a parametrização;
Na lateral, ir em control, dentro da tabela de parametros você encontrará a aba local/remotecontrol, em remote control channel setting configurar como network port.
Na mesma aba parameter list, ir na opção Control, dentro da tabela de parametros você encontrará a aba communication loss e network port, neste local deve-se colocar os IP's definidos por você. Altere também a opção Network port frame type settings para EthertnetII.
No mesmo local comunication, dentro da tabela em Communicacation Configuration, altere Network protocol para EtherNet/IP.
Para fazer o teste de comunicação, indicamos desabilitar o status de falha e alarmes da porta ethernet, lembrando que quando esta desabilitado você não receberá nenhum warning ou status de falha dessas portas. É recomendado que após os testes concluídos as duas portas seja habilita novamente.
Lembre-se de deixar o seletor ONES no Tesys T em modo Stored para comunicar.
Após realizar as configurações, ir na aba Communication no menu superior do So Move, ou no menu bar como na figura abaixo, e realizar o Store to Device.
Ao finalizar a transferência da sua parametrização, conecte ao Tesys T utilizando a opção Connect and Store, após conectar o seu Tesys T já estará online e pronto para realizar a comunicacação ethernet com M340 após sua configuração.
Software ControlExpert:
Garanta que seu hardware catalog esteja com o DTM catalog atualizado, para que encontre o TESYS-T onde será feita a comunicação.
Associe o seu TESYS-T ao seu NOC e na aba de configuração do NOC configure o address Setting do tesys-T com o mesmo IP associado no seu So Move.
Abra o seu Tesys T , com duplo click no ícone dele em DTM Browser, clique na opção add connection e escolha a opção LTMR Control and Monitoring.
Após essas configurações, deve-se compilar sua aplicação , conectar no M340 e fazer a transferência da configuração para o CLP.
Após realizar as configurações do M340 e também do Tesys T sua comunicação ethernet já deve estar ativa e com isso realizando a troca de dados necessária.
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil