Questão:
A Schneider possui Botões com proteção a raios ultravioletas (UV)?
Linha de produtos:
Resolução
As ofertas XB4 e XB5 possuem tratamento de proteção "TH", que consiste:
“Este tratamento é adequado para ambientes quentes e úmidos com condensação sistemática, escoamento de água e risco de formação de mofo”. Isso significa que normalmente um produto que possui um tratamento TH, pode operar dentro da faixa de temperatura especificada no catálogo com umidade relativa de 0% a 95%.
O tratamento TH atende aos seguintes requisitos:
De acordo com o guia UTE C 63-100 (execução II), sucessivos ciclos de calor úmido a + 40 ° C e 95% umidade relativa mais numerosa do que na execução I, então teste de resistência à névoa salina.
Abaixo está uma comparação dos testes realizados para o tratamento "TC" e "TH":
Testes para tratamento de TC
Ciclo térmico 6 ciclos de 24 horas de 25 ° C a 40 ° C com 95% de UR
Spray de sal: 500h
Resistência UV: 500h
Antifúngico: Não
Ensaios para tratamento de TH
Ciclo térmico 12 ciclos de 24 horas de 25 ° C a 40 ° C com 95% de UR
Névoa de sal: 1000h
Resistência UV: 500h
Antifúngico: Sim
Catalogos:
https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA5ED2121212EN/
https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA5ED2121213EN/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/
Publicado para: Schneider Electric Brasil