Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar o relé de controle de nivel RM22LA32MR

Questão:
Como configurar o RM22LA32MR.

Resolução:
Veja abaixo como complementar os dados para seu teste como base na configuração do rele:

Se a sua aplicação precisa monitorar 2 níveis é necessário 3 sondas, não é possível usar o tanque como referência em nosso relé, a forma de conexão deve ser o modelo abaixo:

diagrama

Dados complementares do funcionamento:

Esse relé tem 2 saídas de controle representadas pelo ícone abaixo:

grafico

enchimentoTem a função de controle de Enchimento do tanque.
esvaziamentoTem a função de controle de Esvaziamento do tanque.

O que irá determina a função, é onde você conecta o cabo nos contatos de saída 11-12-14 ou 21-22-24.

Como funciona:

Controle de dois níveis, função de esvaziar e encher;

Função Esvaziar
nível: 2, função:

- LS (baixa sensibilidade: 250 W… 5 kW)
- St (Sensibilidade padrão: 5 kW… 100 kW)
- HS (alta sensibilidade: 50 kW… 1 MW)

O relé de saída permanece aberto até que o líquido alcance o máx. sonda de nível. Assim que o Max. nível é atingido, o contato fecha e, em seguida, permite o esvaziamento do tanque (válvula abre, bomba inicia, ...). Quando o nível cai abaixo do mín. nível, o contato abre para interromper o processo de esvaziamento.

Função Encher
nível: 2, função:

- LS (baixa sensibilidade: 250 W… 5 kW)
- St (Sensibilidade padrão: 5 kW… 100 kW)
- HS (alta sensibilidade: 50 kW… 1 MW)

O relé de saída permanece energizado até que o líquido alcance o máx. sonda de nível. Assim que o Max. nível é atingido, o contato abre e a bomba para.
Quando o nível cai abaixo do mín. nível, o contato fecha novamente e o bombeamento recomeça para elevar o nível.

catalog
Para ter as duas funções acima é necessário que tenha 3 sondas no produto, assim o C (sonda de referência) e o produto irão trabalhar com referencial da sonda MIN e MAX.

Como exemplo, se configurada a sensibilidade em HS= 20% significa que o seu produto (relé) está monitorando 20% de 1 mega Ohms = 200K Ohms. Esse é o valor que a sonda deve fornecer ao ter contato com o liquido para ligar ou desligar a saída do relé.

Planilha de Instruções: https://www.se.com/br/pt/download/document/NHA6153700/

Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings