Questão:
Como parametrizar as funções de sobrecorrente do relé P1F?
Linha de Produto:
Relé de Proteção Easergy P1F
Causa:
Conceito para parametrização das funções de sobrecorrente do relé P1F
Resolução:
Exemplo:
Meu sistema tem uma relação de TC 75/5
Deseja-se ajustar o valor de 70A para o canal IN_3
O ajuste no software Esetup Easergy Pro será em relação à corrente nominal do sistema.
Como nossa corrente nominal é de 75A, basta dividir o valor primário do Pickup por In.
70/75 = 0,93In
Exemplo dentro do Easergy Pro
Consulte no endereço abaixo o manual do P1F, onde na página 111 você encontra detalhes da funcionalidade
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil