Questão:
Quais os cuidados que devo ter com o filtro de entrada EMC (ou RFI ou CEM) incorporado ao inversor de frequência
Onde faço no meu inversor a mudança para filtro EMC desconectado
Qual pode ser o motivo de ter falhas de sobretensão na alimentação (código OSF) do meu inversor, considerando que minha rede é neutro isolado (ou aterrado por resistência)
Linha de Produto:
Todos os inversores de frequência da Schneider com filtro EMC integrados (verifique no manual de instalação ou do usuário, ou folha de dados, se é aplicável ao seu inversor Altivar).
Em geral inversores com final M2 ou N4, por exemplo : ATV630C31N4 , ATV320U07M2C , ATV340D11N4E , ATV12H037M2 , ATV930C11N4C , ATV320D11N4B , ATV610D75N4 , ATV212HU30N4 , na folha de dados veja indicação p.ex. : Filtro EMC > Filtro EMC classe C2 integrado.
Nos hyperlinks a seguir procure pelo manual de instalação ou do usuário : ATV630/ATV650 , ATV930/ATV950 , ATV340 , ATV320 , ATV610 , ATV12 , ATV310,ATV212 , ATV312 , ATV61 , ATV71.
Filtros EMC externos ao inversor não devem ser utilizados em redes de alimentação com neutro isolado ou aterrado por impedância (ver observação no catálogo de cada linha de inversor para seleção de filtros EMC externos)
Ambiente:
Inversores de frequência com filtro EMC em rede de alimentação com neutro não solidamente aterrado (ou seja, não aterrado ou aterrado por alguma resistência)
Causa:
Alertar o usuário para desconectar o filtro EMC incorporado no inversor (caso existente) antes de alimentar em redes com neutro isolado ou aterrado por impedância (ou resistência)
Resolução:
Significado das abreviações - > CEM : Compatibilidade EletroMagnética / EMC : ElectroMagnetic Compatibility / RFI : Radio Frequency Interference
Atenção : Nos manuais do usuário ou de instalação específicos de cada linha de inversores há orientação sobre o cuidado prévio antes de energizar o inversor em rede de alimentação com neutro isolado ou aterrado por resistência, sob risco de dano permanente se não seguido o procedimento, veja capítulo sobre 'Operação em um Sistema IT de aterramento ou de ponto aterrado' / ''Operation on an IT or Corner Grounded System' nos manuais em inglês.
Como exemplo, orientação considerando a linha de inversores ATV630, no seu manual de instalação : https://www.se.com/br/pt/download/document/EAV64301PT/ , veja esta instrução :
1) Exemplo para ATV630D15N4 :
Pesquise no manual de instalação do ATV630 qual o tamanho de caixa dessa referência :
A seguir veja no capítulo sobre 'Operação em um Sistema IT de aterramento ou de ponto aterrado' orientações para desconexão do filtro para RFI para esse tamanho de caixa :
Nesta referência de inversor (ATV630D15N4 ) são 2 parafusos para mudar de posição (de aterrado como vem de fábrica, para não aterrado caso sua rede de alimentação não seja aterrado diretamente)
A quantidade de parafusos depende da referência do inversor (no caso acima ATV630D15N4), portanto verifique no manual de instalação a sua referência de inversor.
2) Em alguns inversores a desconexão é feita saltando-se uma lingueta :
3) Ou mudando-se a posição de uma chave seletora:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat