Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Problemas para Instalar o Project Configuration Tools (PCT). Como resolver?

Questão:

Dificuldades em instalar ou executar o Project Configuration Tool (PCT)

Linha de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Ambiente:

Project Configuration Tool (PCT)

Causa:

  1. Processador não suporta virtualização (Consulte o 1º Passo).
  2. Hardware não é compatível com as especificações requeridas (Consulte o 2º Passo).
  3. Processador suporta virtualização, mas o recurso de "virtualização" não está habilitado na BIOS (Consulte o 3º Passo).
  4. O recurso "Hyper-V" do Windows está interferindo na execução do PCT (Consulte o 4º Passo).
  5. Demais recursos do Windows estão interferindo na instalação/execução do PCT (Consulte o 5º Passo).
  6. Permissões de usuário insuficientes ou softwares de segurança (Anti-virus e Firewalls) interferindo na instalação (Consulte o 6º Passo).

Resolução:

Caso desconheça a causa do problema que está enfrentando com a instalação e/ou execução do Project Configuration Tool (PCT), siga os passos abaixo na ordem, se o passo atual não funcionar, avance para o seguinte:

1º Passo: verificar se seu processador é compatível com o recurso de "Virtualização" necessário para a execução do PCT. É possível consultar esta informação utilizando a ferramenta Processor Identification Utility (para processadores Intel®) e na página Drivers and Support for Processors and Graphics (para processadores AMD®).

Interface do Intel Processor Identification Utility

Para interpretar a configuração do processador, verifique a tabela:

Tabela de interpretação do Intel Processor Identification Unity

2º Passo: verificar se seu hardware é compatível com as especificações requeridas, consulte as especificações de hardware e software no Specification Sheet - Project Configuration Tools (PCT) e a compatibilidade de versões do PCT e EBO no Release Notes da versão do EBO que está utilizando (segue exemplo abaixo):

Trecho do Release Notes do EBO

Importante: atente-se ao consumo de memória RAM durante a execução do Project Configuration Tool, caso o consumo supere 70% do uso da memória, o programa pode travar.
3º Passo: Verifique se o recurso de "virtualização" está habilitado na BIOS do seu computador. Você pode consultar isto na tela do Gerenciador de Tarefas conforme abaixo:
Tela do Gerenciador de Tarefas
Caso a virtualização esteja desabilitada, siga os passos do seguinte artigo para ativar o recurso na BIOS: PCT Intel Processor Virtualization Technology Issue
4º Passo: Desativar o recurso "Hyper-V" antes de executar o Project Configuration Tool (PCT).
O Project Configuration Tool foi projetado para utilizar o recurso de virtualização nativa da BIOS, assim como o Hyper-V. Sendo assim, é importante desabilitar o recurso para não haver conflitos durante a execução do PCT e evitando assim problemas de instabilidade. Siga os passos do seguinte artigo para realizar a desativação do Hyper-V completamente: PCT error 'Hardware virtualization is not enabled.
5º Passo: Desativar demais recursos do Windows que possam interferir na instalação.
Alguns recursos do Windows, quando instalados individualmente, podem intervir no status de virtualização do sistema, fazendo-o aparecer como "Não-Suportado" em programas como o Speccy e Intel Processor Identification Unity. Da mesma forma, atualizações no Windows 10, em alguns casos, alteram configurações que podem ter um efeito parecido, tornando o recurso "oculto" pelo sistema. Para evitar que estes recursos impeçam o Project Configuration Tool (PCT) de detectar a virtualização, desative os seguintes recursos (artigo relacionado: Windows-10-Update-s-Break-Hardware-Virtualization):
  • Container Image Manager
  • Containers
  • Guarded Host
  • Hyper-V
  • MultiPoint Connector
  • Virtual Machine Platform
  • Windows Defender Application Guard
  • Windows Hypervisor Platform
Tela "Turn Windows features on or off" do Windows
6º Passo: Re-instale o Project Configuration Tool (PCT), seguindo rigorosamente as orientações (Artigo relacionado: Trouble installing PCT successfully):
    • Habilite a "Virtualização de Hardware" na BIOS.
    • Desative os demais adaptadores Ethernet, com excessão do que está em uso na máquina.
    • Desative seu Firewall, Anti-Virus e DNS.
    • Verifique se todos os recursos do "Passo 5" estão desabilitados.
    • Execute a instalação como administrador.

*É recomendada a instalação do "Microsoft Fix 50410" para que a máquina priorize conexões IPv4 ao invés de IPv6. Software: https://support.microsoft.com/en-us/kb/929852.

Último Passo: Em caso de todos os passos anteriores terem falhado, será necessário acionar o suporte da Schneider para uma análise avançada. Ao contatar o suporte, siga sempre o seguinte procedimento:

  1. Abra a pasta de instalação do PCT e execute o programa chamado LogCollector.exe. A pasta de instalação é padrão, para localizar a pasta, verifique os seguintes caminhos:

    • C:\Program Files (x86)\Schneider Electric EcoStruxure\Building Operation\Project Configuration Tool

    • C:\Program Files (x86)\Schneider Electric StruxureWare\Building Operation\Project Configuration Tool

  2. Execute o programa e colete os logs.

Botão do LogColletor do project Configuration Tool (PCT)

Logs gerados no LogColletor do project Configuration Tool (PCT)

3. Encaminhe os logs ao time de suporte como arquivo .ZIP.

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha:
  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings