Questão:
Como usar a Função Neutro sensivel sem o CSH?
Linha de Produto:
SEPAM
Ambiente:
Reles de proteção
Resolução:
Ao utilizar o módulo de corrente CCA634, é possível empregar a função de neutro sensível sem uso do CSH. O manual do SEPAM especifica as opções de conexão dos TCs para habilitar ou desabilitar a opção de neutro sensível.
Para utilizar a opção da variante 3, é fundamental o uso do CCA634. Com esse esquema, é possivel configurar a corrente de neutro de 0.1 a 20 vezes o In0.
Durante a parametrização do produto no SFT2841, é necessário realizar a seguinte configuração.
Orientações para suporte adicional : Como tirar dúvidas sobre produtos Schneider e acessar o Suporte Técnico
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/