Questão:
Como configurar o potenciômetro eletrônico nos inversores Altivar Process 630 e 930 usando 2 entradas digitais livres, uma para aumentar a velocidade e outra para diminuir a velocidade
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar Process 630 e 930
Causa:
Orientar o usuário como configurar +/- velocidade através de entradas digitais nos inversores Altivar Process 630 e 930
Resolução:
Importante : antes de proceder com os ajustes abaixo, verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a consultas aos manuais do Altivar 630 e Altivar 930.
Função potenciômetro eletrônico, utilizando 2 entradas digitais, uma para aumentar a velocidade e outra para diminuir a velocidade enquanto a entrada digital estiver acionada :
Sugestão de configuração considerando a partir da configuração de fábrica (pois se houver outra função habilitada previamente pode impedir o uso da função +/- speed
Acesse:
[Config completas] => [Comando e Ref.] => Acesse os seguintes parâmetros:
[Atrib. Comut. Ref.] RFC e selecione a opção [Conf. Ref Freq 2] (pois o parâmetro Fr1 - canal 1 de referência de velocidade - não tem a opção do potenciômetro eletrônico)
[Conf. Ref Freq 2] FR2 e selecione a opção [Ref. Freq. via ED] +/- controle de velocidade atribuído a DIx
Em seguida acesse os menus:
[Funções genéricas] => [+/- velocidade]
[Atr. + Velocidade] USP = LI3 (ou outra entrada digital livre), aumento de velocidade
[- Atribuição Vel.] DSP = LI4 (ou outra entrada digital livre), diminuição da velocidade
[Memor. Ref. Freq.] STR = neste parâmetro você tem 3 opções
[Não salvo]
[Salvar na RAM] = salva na memória RAM o último ajuste da velocidade após o comando de parada
[Salvar em EEPROM] = salva na memória EEPROM o último ajuste da velocidade, e o retoma após a reenergização do inversor
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/