Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
M221 - Leitura de Input Registers (FC04) via IO Scanner

Questão:

Como configurar a leitura de Input Registers (FC04) via IO Scanner no M221?


Linha de Produto:

M221, M200, M580, Machine Expert Basic, Control Expert

Resolução:


Configure inicialmente o endereço IP no controlador M221 e habilite todos os parâmetros de segurança.

sss


Para configuração do IO Scanner para leitura de Input Registers (FC04) via IO Scanner, no Machine Expert, configure o endereço IP do dispostivo que possui o registrador com a função Input Register (FC04), no protocolo Modbus, significa a leitura de registros 3x.

aaa


Neste exemplo, para leitura da variável do tipo Input Register, utilizamos um controlador M580. No Control Expert, tenha atribuída uma área de memória %IW (3x), configure uma variável do tipo INT e atribua o endereço %IW1, equivalmente ao endereço 3000001 no protocolo Modbus. Marque a opção HMI Variable.

as

A leitura da variável pelo IO Scanner no Machine Expert pode ser lida através de uma Animation Table.

sdsdds

sdsd