Questão:
Como saber se o Automation Server está apresentando problemas de performance ou reinicializações esporádicas, devido à alta utilização de CPU ou memória?
Linha de Produto:
EcoStruxure Building Operation (EBO)
Ambiente:
Automation Server (AS)
Causa:
Perda de desempenho ou reinicializações esporádicas do Automation Server (AS) devido ao alto consumo de processamento da CPU ou memória interna.
Resolução:
O Architectural Guidelines (consulte a documentação relativa à versão que está utilizando), especifica as condições de trabalho ideais para o Automation Server (AS), não somente em relação aos limites da arquitetura, mas também aos limites de processamento e utilização de memória do BMS Serve. Seguem as orientações:
1 - A utilização da CPU (CPU usage) de um Automation Server (AS) deve permanecer abaixo de 60%, é possível atingir picos de 100% ocasionalmente quando atividades de menor prioridade são realizadas, mas esses picos não afetam o desempenho do sistema.
2 - Com relação a utilização de memória (Memory Usage), este deve permanecer abaixo de 80%, e no caso da memória, não devem haver picos de utilização acima deste limite.
3 - Os limites acima devem ser respeitados, no entanto, se a utilização de CPU e memória excederem 50%, é recomendável ajustar as configurações do intervalo (polling interval) para otimizar o desempenho do Automation Server (AS)*
*A alta utilização da CPU pode ser causada por módulos Central IO que reportam valores com a sua resolução máxima; ajustar corretamente os valores do limiar de Alteração de Valor (COV) pode ajudar a reduzir este problema.
Como consultar as taxas de utilização de CPU e memória do AS?
O procedimento para consulta das taxas de utilização é descrito com mais detalhes no Technical Reference Guide (documentação relativa à versão que está utilizando). Segue o procedimento:
Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil