Problema :
Como realizar um teste estático em inversores de frequência Altivar Process.
Linha de produtos :
Inversor de frequência Altivar Process (ATV630, ATV930, ATV650, ATV950)
Resolução :
Verificação das pontes de diodos de entrada e saída.
Este teste é realizado com um multímetro digital no modo de teste de diodo para verificar se os transistores e diodos não estão em curto-circuito.
Importante : antes de proceder aos testes indicados abaixo verifique as condições de segurança pessoal, da máquina e do local de operação, complementando com as orientações dos manuais do ATV630/ATV650 e ATV930/ATV950
TODOS OS TESTES DEVEM SER REALIZADOS COM TODAS AS FONTES DE ALIMENTAÇÃO COMPLETAMENTE DESENERGIZADAS E DESCONECTAS DA UNIDADE.
Para inversores de frequência Altivar Process de até 25 HP.
- Alcance: ATV630... ATV930....
- U07M3 a D18M3 e U07N4 a D18N4
- Alcance: ATV650... ATV950...
- U07N4 a D18N4
- O inversor utiliza todos os diodos na ponte de diodos de entrada e saída.
- Instrumento
- Use o multímetro com uma escala de diodo
- Medição
- Localize as entradas PA+ e PC- nos terminais de alimentação do inversor (devem estar próximos aos terminais de conexão de energia)
- Ajustar o medidor para a escala de diodo
- Para medir diodos de entrada
- Coloque a ponta de prova comum no barramento positivo (PA+) e a outra ponta de prova no L1
- Obtenha leituras e depois passe para L2 e depois para L3
- Quando terminar, inverta as pontas de prova e meça novamente entre (PA+) e L1...L3
- Repita todo o procedimento medindo a partir do PC- em vez do PA+.
- As leituras devem ser OL (devem estar acima de 1,0 e podem continuar a aumentar para OL se o medidor for deixado conectado por tempo suficiente) em uma direção e uma leitura de baixa tensão na outra direção (exemplo: 0,3 V)
- Para medir diodos de saída
- Coloque a ponta de prova comum no barramento positivo (PA+) e a outra ponta de prova no T1
- Faça as leituras e depois passe para T2 e depois para T3
- Quando terminar, inverta as pontas de prova e meça novamente entre (PA+) e T1...T3
- Repita todo o procedimento medindo de PC- em vez de PA+
- As leituras devem ser OL em uma direção e uma leitura de baixa tensão na outra direção (exemplo: 0,3 V)
Para Altivar Process Drive acima de 25 cv
- Alcance: ATV630... ATV930....
- D22M3 a D75M3 e D22N4 a C31N4
- Alcance: ATV650... ATV950...
- D22N4 a D90N4
- O inversor usa SCRs na ponte de entrada positiva e diodos na negativa. Já a ponte de saída usa apenas diodos.
- Instrumento
- Use o multímetro com uma escala de ohm e diodo
- Medição
- Localize as entradas PA+ e PC- nos terminais de alimentação do inversor (devem estar próximos aos terminais de conexão de energia)
- Para medir SCRs e diodos de entrada .
- Ajustar o medidor para a escala de diodo
- Coloque a ponta de prova comum no barramento positivo (PA+) e a outra ponta de prova no L1
- Obtenha leituras e depois passe para L2 e depois para L3
- Quando terminar, inverta as pontas de prova e meça novamente entre (PA+) e L1...L3
- As leituras devem ser de 1,0 a OL em ambas as direções (devem estar acima de 1,0 e podem continuar a aumentar até OL se o medidor for deixado conectado por tempo suficiente).
- Ajustar o medidor para a escala de diodo
- Coloque a ponta de prova comum no barramento positivo (PC-) e a outra ponta de prova no L1
- Faça as leituras e depois vá para L2 e depois para L3
- Quando terminar, inverta as pontas de prova e meça novamente entre (PC-) e L1...L3
- As leituras devem ser OL em uma direção e uma leitura de baixa tensão na outra direção (exemplo: 0,3 V)
- Para medir diodos de saída
- Coloque a ponta de prova comum no barramento positivo (PA+) e a outra ponta de prova no T1
- Faça as leituras e depois passe para T2 e depois para T3
- Quando terminar, inverta as pontas de prova e meça novamente entre (PA+) e T1...T3
- As leituras devem ser OL em uma direção e uma leitura de baixa tensão na outra direção (exemplo: 0,3 V)
Para apoio adicional :
Se as orientações acima foram seguidas e houver conclusão de dano no inversor, envie o inversor para avaliação e reparo.
Rede de assistência técnica autorizada : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000207564/
Envio do inversor para avaliação ou reparo diretamente pela Schneider : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000222159/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat