Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Não é possível atribuir o Application File (Arquivo de Aplicação) no dispositivo Zigbee (EBO v6.0)

Questão:

Ao tentar adicionar um dispositivo a uma interface Zigbee e atribuir um Application File (Arquivo de Aplicação) no mesmo, a atribuição falha, o dispositivo permanece offline (com um "X" vermelho) e o seguinte erro aparece: "There are no types that match this device. You must import a compatible Application defined type".

Linha de Produto:

EcoStruxure Building Operation (EBO)

Ambiente:

Interface e dispositivos Zigbee

Causa:

A partir da versão 6.0.1 do EcoStruxure Building Operation (EBO), houve uma mudança no processo de atribuição dos arquivos de aplicação em dispositivos Zigbee.

Resolução:

1. Selecione a Workspace "Engineering with Custom Types"

Botão de "Workspaces" na WorkStation

Opção de Workspace "Engineering with Custom Types" na WorkStation

2. Dentro da "Type Library", selecione e arraste o Application File (Arquivo de Aplicação) até a Interface Zigbee na System Tree. Um dispositivo lógico Zigbee deve ser criado.

3. Identifique o dispositivo físico na aba "Device Discovery" da Interface Zigbee", pressione e segure a tecla "Shift", selecione o dispositivo e arraste-o para o dispositivo lógico na System Tree.

Processo de atribuição do application file na WorkStation

4. Dessa forma, o dispositivo deve se conectar e permanecer "Online".

Para consultar outras documentações do EcoStruxure Building Operation: Manuais, catálogo, software, download de arquivos do EcoStruxure Building Operation (EBO)