Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como Adicionar Um Dispositivo Ethernet Ao ION Setup

Questão:
Adicionar um dispositivo Ethernet ao ION Setup pode ser confuso, pois existem algumas opções que devem ser definidas corretamente para uma conexão apropriada.

Linha de Produto:

ION Setup v3.x

Dispositivos Power Logic com entrada Ethernet


Ambiente:
ION Setup

PowerLogic

ION

Resolução:
Antes de iniciar, acesse o link a seguir para baixar e instalar a versão mais recente do ION Setup: ION Setup Latest Release

Quando o software estiver devidamente instalado, siga os passos abaixo:

1 - Abra o ION Setup e, quando a tela de login aparecer, certifique-se de que a opção Single ION Device Configuration esteja desmarcada;

2 - Quando o software abrir, clique com o botão direito do mouse no lado esquerdo da tela do ION Setup;

3 - Clique em Insert Item...;

4 - Na janela New Network Item, selecione a opção Site e clique em OK;

5 - Na janela New Site, nomeie o site no campo Name e selecione a opção Ethernet. Deixe a caixa de seleção para Gateway desmarcada;

6 - O site recém criado deverá aparecer na árvore de rede no lado esquerdo da tela do ION Setup, clique sobre ele com o botão direito do mouse;

7 - Clique novamente em Insert Item...;

8 - Na janela New Network Item, selecione a opção Device e clique em OK;

a) Certifique-se de que o campo Attach To, na parte de baixo da janela, esteja indicando o Site correto;

9 - Na janela New Device, nomeie o dispositivo no campo Name e selecione o dispositivo apropriado a partir da lista no campo Type;

10 - Digite o endereço IPv4 do seu dispositivo no campo IP Address;

11 - Selecione a porta IP a partir da lista no campo IP Port (o software altera este campo automaticamente de acordo com o tipo de dispositivo selecionado no passo 9);

a) 502 para dispositivos que usem o protocolo Modbus;

b) 7700 para dispositivos que usem o protocolo ION;

12 - O Unit ID deve ser configurado para 255 para dispositivos TCP conectados diretamente;

13 - Clique em OK para concluir a configuração;

14 - Clique em File > Save para salvar as alterações.

Após este procedimento, o dispositivo está pronto para ser acessado e configurado pelo ION Setup.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Categoria:
Conheça mais
Categoria: