Questão:
M221 - Comunicação em ASCII (RS-232)
Linha de Produto:
Modicon M221, Modicon M200
Resolução:
Para configuração da comunicação em RS-232 (ASCII) para o M221/M200, vide:
1.Configuração do canal serial do controlador, neste exemplo, a SL1:
2.Configuração do canal sna SL1 do protocolo ASCII:
3.Configuração bloco de comunicação Send Receive Message:
● Link: porta indica por qual canal os caracteres ASCII serão enviados / recebidos .
● Tempo esgotado: tempodurante o qual o bloco será tentando enviar e/ou receber frames se sua condição de execução estiver ativa.
● QuantidadeParaEnviar : número de bytes para enviar .
● BufferToSend : %MW do qual estarão contidos os dados a serem enviados .
● SizeRecvBuffer : quantidade de %MW que podem conter os quadros recebidos .
● BufferToRecv : %MW do qual os frames recebidos serão contidos
Neste exemplo:
● A porta está configurada para receber quadros de 4 bytes;
● A partir de %MW0 contém os caracteres a serem enviados;
● A partir de %MW100 contém os caracteres recebidos.
5. A pinagem padrão utilizada:
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil
Ativo
Ativo