Questão:
Qual soft-starter ATS130 é mais adequado para o meu motor trifásico de gaiola
Linha de Produto:
Soft-starter da linha Altivar ATS430 : https://www.se.com/br/pt/product-range/213421029-altivar-soft-starter-ats430/
Causa:
Orientar o usuário na escolha do ATS430
Resolução:
A) Altivar ATS430 - digital, compacto, bypass incorporado, disponível de 17A a 590A em tensões trifásicas 208 a 600, com controle de tensão em 2 fases do motor. Necessita tensão auxiliar 110-220Vca. Modbus RTU incorporado, Terminal IHM fixo incorporado
B) Escolha o soft-starter conforme tensão de alimentação trifásica, potência ou corrente.
Abaixo tabela retirada do catálogo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2240602EN/
Abaixo tabela retirada do catálogo : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2240602EN/
Hiperlinks para folhas de dados das referências acima :
C) Para proteção de entrada com disjuntor, e eventual uso com contator e fusível, veja final do catálogo https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2240602EN/ na seção 'Combinations for customer assembly'
D) Para download de documentação do ATS430 (manual, catálogo, etc.) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000277363/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
E) Para ajustes básicos do ATS430 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000278397/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat