Questão:
Qual soft-starter ATS490 é mais adequado para minha aplicação e como seleciono seus acessórios/opcionais
Linha de Produto:
Altivar Soft Starter ATS490
Causa:
Orientar o usuário na escolha da referência, módulos opcionais do ATS490, e cuidados nessa seleção
Resolução:
A) Altivar ATS490 - bypass incorporado, tiristores nas 3 fases, disponível de 17 a 1200A, 208 a 690V, aplicações em bombas, compressores, ventiladores, etc. Modbus TCP, EtherNet/IP, Modbus serial incorporados. Terminal gráfico (IHM VW3A1111) extraível fornecido com o produto. Função de Segurança STO incorporado
B) Escolha o soft-starter conforme tensão de alimentação trifásica, e potência e corrente nominais do motor.
Atenção : A tabela abaixo é para seleção ATS490 em Serviço/Ciclo Normal, consulte o catálogo ou manual do usuário para tabelas detalhadas de escolha em Serviço/Ciclo Pesado (sobredimensionamento do ATS490) e conexão do motor em delta (fechamento em triângulo, motor com 6 terminais disponíveis, para escolha de calibre reduzido do ATS490)
C) Hiperlinks para folhas de dados das referências do ATS490 :
Nos links se encontram características completas de cada referência, dimensões, fotos, visão 360 graus, desenhos CAD, documentações, certificações etc.
Entrando no link, role a página para encontrar qual tipo de informação deseja : Especificações / Environmental Data / Documentos / Software e firmware /Itens normalmente comprado em conjunto.
P.ex. Documentos -> filtre pelo tipo de documento : Avaliações de conformidade (Certificados) / CAD, desenhos e curvas / Guias de instalação e do usuário / Vídeos, etc.
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D17Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D22Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D32Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D38Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D47Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D62Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D75Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490D88Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C11Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C14Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C17Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C21Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C25Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C32Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C41Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C48Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C59Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C66Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490C79Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490M10Y/
https://www.se.com/br/pt/product/ATS490M12Y/
Para apoio adicional :
Qual a proteção de entrada do ATS490 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000278674/
Para ter IHM do ATS490 na porta do painel ou substituição : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000278675/
Quais as redes de comunicação disponíveis para o ATS490 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000278676/
Documentação do ATS490 (manuais, catálogo, software para PC) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000275044/
Use nossas ferramentas digitais para dimensionamento de partida de motores : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276740/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat