Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
O que é o "Modo Verde" em um Smart-UPS, Smart-UPS On-Line ou Smart-UPS Ultra?

Questão:
O que é o "Modo Verde" em um Smart-UPS, Smart-UPS On-Line ou Smart-UPS Ultra?


Linha de Produto:

Modelos Smart-UPS (SMC, SMT, SMX, SMTL), Smart-UPS On-Line (SRT), Smart-UPS Ultra (SRTL).


Ambiente:

Todos os modelos, todos os números de série.


Resolução:

  • O Modo Verde utiliza relés que desviam certos componentes internos do UPS durante a operação normal em regime permanente. Isso permite o fornecimento de energia diretamente da rede elétrica, possibilitando maior eficiência do UPS, superior a 97% em alguns modelos.

  • Isso não só economiza nos custos de energia elétrica, como também reduz a necessidade de refrigeração em espaços pequenos, já que a unidade emite menos calor. A menor emissão de calor também prolonga a vida útil de componentes essenciais, como as baterias.

  • Se a qualidade da energia cair fora dos níveis configuráveis, o UPS mudará imediatamente para o modo On-Line ou On-Battery, e essa transição pode levar até 10ms.

  • Note que a saída do UPS estará sujeita a variações na tensão ou frequência de entrada dentro das faixas configuráveis ​​enquanto o UPS estiver operando no Modo Verde. Os clientes devem determinar se essas variações potenciais são aceitáveis ​​para a carga conectada ao UPS.



Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: