Questão:
Quais protocolos de comunicação o ATS490 pode operar
Quais são os módulos opcionais de comunicação do ATS490
Linha de Produto:
Altivar Soft Starter ATS490
Causa:
Orientar o usuário sobre uso de redes de comunicação com o ATS490
Resolução:
A linha Altivar Soft Starter ATS490 foi projetada para simplificar as conexões com barramentos e redes de comunicação por meio do seguinte:
- Porta de comunicação RJ45 integrada para IHM na parte frontal
- Porta de comunicação RJ45 integrada para fieldbus Modbus
- Porta de comunicação integrada para Ethernet Modbus TCP e Ethernet/IP
- Slot disponível para um módulo de comunicação adicional
Módulos de comunicação opcionais :
VW3A3608 - CANopen com 2 conectores RJ45
VW3A3618 - CANopen com conector SubD9
VW3A3628 - CANopen com conector 'open style'
VW3A3607 - Profibus DP V1 (módulo VW3A3607 com versão 1.16IE08 ou superior)
Folha de instrução de montagem, e tabela de compatibilidade dos módulos com as famílias de inversores : https://www.se.com/br/pt/download/document/S1A45591/
Atenção : Caso o seu inversor ou o módulo esteja com versão abaixo do indicado na tabela, enviar para a assistência técnica ou rede autorizada para atualização.
Verificar também no manual específico do módulo a indicação de compatibilidade de firmware.
Para apoio adicional :
Para acessórios de comunicação (como cabos, terminações de rede, caixa de derivação) consulte o catálogo na seção 'Communication buses' : https://www.se.com/br/pt/download/document/DIA2ED2240603EN/
Lista de variáveis de comunicação : https://www.se.com/br/pt/download/document/PKR63420/
Documentação completa do ATS490 (para cada protocolo de comunicação consulte manual específico) : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000275044/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil