Questão:
O relé exibe um alarme "RTD x Open Circuit Fault On" ou "Short Circuit Fault On".
Linha de Produto:
PowerLogic P5 (com módulo MET148-2).
Causa:
O sensor de temperatura (RTD) número "x" está desconectado (leitura > 205°C) ou em curto-circuito (leitura < -35°C) .
Resolução:
1 - Verifique a tela de medição de temperatura para identificar qual RTD está afetado.
2 - Inspecione a conexão física do sensor RTD e o cabo de conexão do módulo MET148-2.
3 - Verifique se o módulo MET148-2 está corretamente conectado à placa de extensão .
Para apoio adicional :
Abaixo link para acesso aos vídeos da linha P5 na nossa página do Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=mHqez4gNUdA&list=PLa7UGrWOTyjmm4TYqRBGLdjFWDwz-dZf7
No link abaixo você encontrará informações completas sobre a linha Powerlogic.
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/
Publicado para: Schneider Electric Brasil