Questão:
O que fazer se o Dispositivo Remoto (ZART) do Harmony eXLhoist estiver desligando frequentemente, mesmo com a bateria aparentemente carregada? (Desligamento inesperado ZART, Falha no indicador de bateria eXLhoist, Problema no acelerômetro).
Linha de Produto:
Harmony® eXLhoist - Controle remoto de rádio industrial sem fio. Aplicável aos modelos de Dispositivo Remoto ZART8L• e ZART•D•.
Ambiente:
Aplicável a Dispositivos Remotos em operação ou que possam ter sido usados com firmware anterior a v3.0.
Causa:
O desligamento frequente do Dispositivo Remoto pode ser causado por um problema de calibração do indicador de bateria ou, em alguns casos, por problemas relacionados à ativação da função de Detecção remota de queda e choque (acelerômetro).
Resolução:
A solução depende da causa provável:
1. Recalibração do Indicador de Bateria:
◦ Carregue o Dispositivo Remoto usando a fonte de energia ZARC01.
◦ Carregue a bateria por 10 horas para conseguir a calibração correta do indicador de bateria.
◦ Importante: A bateria deve ser carregada a uma temperatura na faixa de 10 a 40 °C (50 a 104 °F).
◦ É recomendado carregar o Dispositivo Remoto por 10 horas todos os meses para manter a calibração correta.
2. Desabilitação da Detecção de Queda (Acelerômetro):
◦ Se o dispositivo remoto se desligar frequentemente (por exemplo, de uma vez por semana a várias vezes ao dia), o problema pode estar relacionado ao acelerômetro.
◦ Use um Dispositivo Remoto cuja versão do firmware seja superior ou igual a v3.0.
◦ Conecte o Dispositivo Remoto ao computador e inicie o Software de Configuração eXLhoist.
◦ Na aba Parameters (Parâmetros), configure a função Detecção remota de queda e choque como Desabilitado
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/