Questão:
De que forma o design de bobina eletronicamente controlada nos contatores TeSys Deca Advanced e TeSys Giga confere proteção e imunidade contra flutuações de tensão na rede elétrica?
Linha de Produto:
Contatores da linha TeSys Deca Advanced e TeSys Giga
Ambiente:
Ambientes elétricos variados
Causa:
Em ambientes elétricos industriais, a tensão de alimentação da bobina do contator pode sofrer variações indesejadas, como:
- Subtensão (Quedas de Tensão): Potencialmente levando ao desligamento acidental do contator, com interrupção do processo e risco de chattering (vibração/oscilação dos contatos).
- Sobretensão (Picos de Tensão): Podendo causar o superaquecimento e a queima prematura da bobina, reduzindo a vida útil do componente.
O desafio é manter a operação estável e a durabilidade do contator sob estas condições de estresse elétrico.
Resolução:
A proteção contra flutuações de tensão é uma das principais vantagens das bobinas eletrônicas dessas linhas, sendo alcançada através do conceito de Banda Larga de Tensão (Wide-Range Coil).
- Princípio da Banda Larga (Wide Voltage Range):
- O design de bobina eletrônica dos contatores TeSys Deca Advanced e TeSys Giga abrange uma faixa de operação extremamente ampla, tipicamente de 24 V a 500 V AC/DC (corrente alternada/corrente contínua).
- Esta ampla margem de tolerância opera o contator de forma eficiente e segura, mesmo quando a tensão nominal da rede elétrica varia significativamente.
- Imunidade a Flutuações:
- Contra Subtensão: A bobina eletrônica garante que o contator permaneça firmemente acionado mesmo com quedas substanciais de tensão dentro da banda de operação (e.g., mantendo a força de retenção dos contatos), prevenindo interrupções acidentais e o fenômeno de chattering.
- Contra Sobretensão: O circuito eletrônico interno regula a potência aplicada à bobina, evitando a saturação e o superaquecimento excessivo sob picos de tensão dentro da faixa de 500 V.
- Benefícios para a Durabilidade:
- Essa resistência robusta a flutuações de tensão minimiza o estresse elétrico sobre a bobina e o mecanismo de acionamento.
- O resultado é um desempenho robusto, alta durabilidade e uma vida útil estendida do contator em comparação com bobinas convencionais (eletromagnéticas) que são sensíveis a variações de tensão muito mais restritas.
Para mais informações consultar as páginas 5 e 6 do catálogo abaixo
Catálogo Tesys
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat