Questão: Como configurar ou monitorar o TeSys Tera a partir de um PC? É possível configurar o TeSys Tera sem um computador?
Linha de Produtos: TeSys Tera Motor Management System
Ambiente: Comissionamento e Manutenção
Solução: O TeSys Tera pode ser configurado e monitorado usando um PC, ou através de interfaces alternativas para maior flexibilidade.
Aqui está um FAQ detalhado sobre como configurar e monitorar o sistema:
1. Qual é a ferramenta principal para configurar o TeSys Tera a partir de um PC?
Para configurar este equipamento é necessário ter instalado em seu computador o software SoMove + DTM do TeSys Tera.
Para realizar a conexão física entre o TeSys Tera e o computador utilize o cabo recomendado: TCSMCNAM3M002P
2. Quais funções o TeSys Tera oferece no SoMove?
O DTM permite que você realize as seguintes funções:
• Configuração: Configurar o sistema através de entradas de menu.
• Monitoramento: Exibir parâmetros, alarmes e desligamentos (trips).
• Controle: Oferece uma opção para controlar o alimentador do motor.
• Personalização: Permite a customização das funções de controle e modos operacionais.
3. O software DTM suporta programação avançada?
Sim. Além da configuração básica, o DTM possui um editor de lógica customizada (Custom Logic Editor). Isso permite que você crie esquemas de controle específicos que não estão predefinidos na Unidade Principal.
As linguagens de programação suportadas para customização são:
• Linguagem de lógica customizada (instrução baseada em texto).
• Diagrama de Blocos de Função (FBD) (linguagem orientada a objetos).
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat