Questão: O que acontece com o TeSys Tera se a comunicação com o PLC/DCS for perdida?
Linha de Produtos: TeSys Tera Motor Management System
Ambiente: Operação Crítica de Motores
Solução: O TeSys Tera é um sistema de gerenciamento de motores inteligente e conectado. Ele oferece proteção avançada e coleta informações vitais (como corrente, tensão, potência e entradas de temperatura) para processos industriais.
O principal benefício é que o TeSys Tera Motor Management System foi projetado para fornecer proteção independente, garantindo que o motor continue protegido mesmo que a conexão com o PLC (Controlador Lógico Programável) ou DCS (Sistema de Controle Distribuído) seja interrompida.
1. Como a interrupção é detectada?
O sistema utiliza a função de "Perda de Comunicação" (Communication Loss) para detectar a interrupção entre a Unidade Principal LTMT e o PLC/DCS, uma vez que a comunicação tenha sido estabelecida.
2. Como o sistema reage?
Você pode configurar a ação do sistema após a detecção de perda de comunicação:
| Parâmetro de Ação (Function Setting) | Descrição |
|---|---|
| Desabilitar (Disable) | A função é desativada. |
| Alarme (Alarm) | O sistema sinaliza a condição de alarme, mas o motor continua em operação. |
| Desarme (Trip) | O sistema interrompe a operação do motor imediatamente. |
| Alarme + Desarme (Alarm + Trip) | O sistema sinaliza o alarme e, ao final do tempo de atraso configurado, desarma o motor. |
O tempo de atraso (Time Delay) para que a ação configurada ocorra pode ser ajustado na faixa de 0.1 a 6000.0 segundos.
4. Como o desarme é resetado?
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat