Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como posso ler vários dados que não estão em endereços sequenciais de uma só vez no TeSys Tera?

Questão: O que acontece com o TeSys Tera se a comunicação com o PLC/DCS for perdida?

Linha de Produtos: TeSys Tera Motor Management System

Ambiente: Otimização de Rede

Solução: O TeSys Tera utiliza o protocolo Modbus RTU ou PROFIBUS DP para se comunicar com sistemas de automação (PLC/DCS).

Em redes Modbus, fazer muitas requisições separadas para endereços não sequenciais pode tornar a leitura lenta.
Para resolver isso, o sistema TeSys Tera oferece a funcionalidade User Map Data (Mapa de Usuário de Dados), que otimiza o acesso e a leitura de dados.


1. O que é o User Map Data?
O Mapa de Usuário de Dados permite que você defina até 100 registradores que estão espalhados na memória do LTMT Main Unit (Unidade Principal) para serem mapeados em uma área de memória contígua e sequencial.
• Essa funcionalidade pode ser configurada usando o software SoMove (com o DTM do TeSys Tera), a IHM LTMTCUF ou através da rede de comunicação (PLC/DCS).

2. Como funciona o mapeamento de dados?
O processo envolve duas etapas principais usando endereços de registradores Modbus:
Recurso
Endereço Modbus (Base 10)
Função
Endereços do Mapa (User Map Addresses)
801 a 900 (Endereços 0x0320 a 0x0383)
Você escreve nestes 100 registradores qual endereço de dado você deseja monitorar (ex: Endereço do Nível de Memória Térmica, Endereço de Corrente Média).
Valores do Mapa (User Map Values)
901 a 1000 (Endereços 0x0384 a 0x03E7)
Você lê esta área de 100 registradores em um único comando. O valor lido no registro 901 corresponde ao dado do endereço que você configurou no registro 801, e assim por diante.

3. Exemplo Prático de Configuração
Imagine que você precisa ler três informações importantes do motor que estão em endereços de memória distantes, mas você quer fazer isso com um único comando:
Dado Desejado
Endereço na Memória (Exemplo)
Status do Motor (Stop/Start/Run)
Endereço 5558 (0x15B5)
Memória Térmica
Endereço 5559 (0x15B6)
Corrente Média (MSW)
Endereço 5511 (0x1586)

Passo 1: Configurar os Endereços no User Map
Você envia comandos de escrita para os primeiros registradores do Mapa de Endereços (801 em diante), indicando quais dados buscar:
Registro (Base 10)
Valor Escrito (Endereço Desejado)
Função
801 (0x0320)
0x15B5 (5558)
Mapeia o Status do Motor
802 (0x0321)
0x15B6 (5559)
Mapeia a Memória Térmica
803 (0x0322)
0x1586 (5511)
Mapeia a Corrente Média (MSW)

Passo 2: Ler os Valores em um Único Comando
Após a configuração, o PLC/DCS faz uma única requisição de leitura de 3 palavras na área de Valores do Mapa (registros 901 a 903):
Registro Lido (Base 10)
Dado Retornado
901 (0x0384)
Valor atual do Status do Motor (5558)
902 (0x0385)
Valor atual da Memória Térmica (5559)
903 (0x0386)
Valor atual da Corrente Média (5511)

Dessa forma, a comunicação se torna muito mais eficiente, pois uma única requisição de leitura (código 0x03) foi suficiente para obter as três informações.

Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! →
https://www.se.com/br/chat