Questão: Como acesso a Ferramenta de Operação e Manutenção (OMT) do TeSys island pela primeira vez?
Linha de Produtos: TeSys island
Ambiente: Configuração Inicial / Operação.
Solução: A OMT é uma ferramenta baseada na web, otimizada para uso em tablets, que permite solucionar problemas e diagnosticar a ilha sem a necessidade de abrir o painel elétrico.
1. Requisitos Iniciais de Conexão
Você deve garantir que seu computador ou tablet esteja conectado à mesma rede da interface de rede (acoplador de barramento) do TeSys island.
• Navegadores Recomendados: Use o Chrome ou o Safari.
2. Conectando-se via Endereço IP Padrão (IPv4)
Se o TeSys island estiver configurado como DHCP (o modo padrão), você pode usar o endereço IPv4 padrão para o primeiro acesso:
• Endereço IP Padrão da Ilha:
10.10.0.1• Configuração do PC/Tablet: Para acessar, você deve configurar seu computador com o endereço IP
10.10.0.2 e a máscara de sub-rede 255.0.0.0.3. Procedimento de Primeiro Acesso
Digite o endereço IP (
https://10.10.0.1) no navegador do seu dispositivo.Tratamento de Aviso de Segurança: Se aparecer a página "Sua conexão não é privada" (ou similar), clique em Avançado e, em seguida, no link "Prosseguir para [endereço IP] (não seguro)".
Credenciais Padrão: Na tela de login, insira as credenciais padrão:
◦ Nome de usuário:
admin ◦ Senha:
schneider18Alteração de Senha Obrigatória: Ao fazer o primeiro logon, você será solicitado a alterar a senha para garantir a segurança.
◦ As senhas devem ter um mínimo de 10 caracteres, incluindo pelo menos um caractere alfabético e um numérico.
4. Observações Importantes (Recuperação de Senha)
• Se você esquecer a nova senha após a configuração inicial, será necessário executar uma redefinição de fábrica para recuperar o acesso à OMT.
• O primeiro usuário que fizer logon receberá acesso de CONTROLE TOTAL,. Usuários adicionais conectados simultaneamente terão acesso de SOMENTE LEITURA,.
Podemos prosseguir para o próximo tópico, como a estrutura dos blocos de função do avatar do sistema ou os modos de operação da ilha, se estiver pronto.
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat