Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como atualizar o firmware da interface do TeSys island?
Questão: Como atualizar o firmware da interface do TeSys island?

Linha de Produtos: TeSys island

Ambiente: Manutenção / Atualização

Solução: O TeSys™ island é um sistema modular e multifuncional que fornece funções integradas, primariamente para o controle e gerenciamento direto de cargas de baixa tensão.
A atualização de firmware é aplicada no Bus Coupler (Acoplador de Barramento), que atua como a interface de comunicação de rede de campo (EtherNet/IP, PROFINET, etc.) e gerencia todos os outros módulos da ilha.
IMPORTANTE: Antes de clicar em "Update" (Atualizar), certifique-se de que a alimentação do dispositivo não será interrompida e que o computador (onde o SoMove está rodando) não irá hibernar ou desligar.
Segue passo a passo em imagens:
1. Abra o SoMove e se conecte ao TeSys island através da porta TER (Terminal RJ45) por meio de um cabo Ethernet comum.
Quando devidamente conectado, verifique se o sincronismo foi concluído corretamente, o SoMove irá apresentar o status: Device synchronized:

1

2. Clique em Device → Firmware Update:

2
3. Uma nova aba será aberta, verifique a versão atualmente instalada na ilha (Firmware Version) e selecione a versão que deseja instalar (Firmware Package List):
3
4. Com a versão escolhida, clique em Update. O download será iniciado e após concluído, será iniciada a atualização na ilha automaticamente.
4
5. Após a conclusão bem-sucedida, uma mensagem pop-up deve aparecer informando que o procedimento foi concluído
5
6. Realize o restart da ilha para concluir a atualização:
6
7. Confirme o comando de restart forçado.
7
8. Após a conclusão, verifique se a versão de firmware escolhida é informada corretamente no campo de Firmware Version.
Caso sua dúvida persista, entre em contato conosco! → https://www.se.com/br/chat