Questão:
Como utilizar comando de leitura em Ethernet IP via Data Exchange no Control Expert
Linha de Produto:
PLC M340 e M580
Resolução:
Para comunicação Explicita no Control Expert você deve configurar:
Configuração IP do PLC:
Insira os blocos abaixo seguindo esta estrutura:
As variáveis criadas foram:
É necessário preencher o bloco de comunicação do Data Exchange. Verifique no manual do dispositivo a se efetuar a leitura sobre como preencher as variáveis de comunicação, mas basicamente:
Action Type – deve ser 1
Data_Length – Comprimento do pacote em bytes
Data_to_send – Tipo de função e configuração do registro composto por classe, instancia e atributo (verificar os valores no manual do slave em que se deseja efetuar a leitura)
Managment_Param – gerenciador da rede
Received_data – pacote recebido
Na 3 posição do Received_data é armazenado o valor lido
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/