Nossas Marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Configuração Básica do Sistema de Potência dos medidores PM5000 (CT/VT, Frequência, Rotação de Fase)

Questão:

Como definir os parâmetros essenciais de configuração básica do medidor, como tipo de sistema de potência, conexões de TC (Transformador de Corrente) e TP (Transformador de Potencial), e frequência do sistema para garantir medições precisas?

Linha de Produto:

PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series.

Ambiente:

Aplica-se a todos os modelos acima citado, configuração via display.

Causa:

Medições imprecisas ou cálculos incorretos de energia e potência devido a parâmetros básicos de configuração elétrica incorretamente definidos, como proporções de TC e TP ou tipo de sistema (Delta/Wye).

Resolução:

1. Navegue para Maint > Setup.

2. Insira a senha de configuração (o padrão é "0") e pressione OK.

3. Navegue para Meter > Basic.

4. Mova o cursor para o parâmetro que deseja modificar e pressione Edit.

5. Modifique os parâmetros conforme necessário (selecionando a opção e pressionando OK):

Power System: Selecione o tipo de sistema de potência (ex: 3PH4WWye Gnd, 1PH2W LL).

VT Connect: Defina o número de TPs conectados (Direct Con, 2VT, 3VT).

VT Primary (V) e VT Secondary (V): Insira os valores primário e secundário dos TPs.

CT on Terminal: Defina quantos TCs estão conectados e a quais terminais (I1 I2 I3, I1 I2 I3 IN, etc.).

CT Primary (A) e CT Secondary (A): Insira os valores primário e secundário dos TCs.

Sys Frequency (Hz): Selecione a frequência (50 ou 60 Hz).

Phase Rotation: Selecione a rotação de fase (ABC ou CBA).6. Pressione Yes para salvar suas alterações.

7. Aviso: Após salvar, confirme se todas as configurações de alarmes padrão (1-sec) ainda são válidas e reative os alarmes.

Os parâmetros básicos de configuração estão disponíveis através do visor:

Valores

Descrição

Sistema de energia

Selecione o tipo de sistema de energia (transformador de potência) ao qual o medidor está conectado.

1PH2W LNMonofásico, 2 fios, linha-neutro
1PH2W LLMonofásico, 2 fios, linha a linha
1PH3W LL com NMonofásico de 3 fios, linha a linha, com neutro
3PH3W Dlt UngndDelta trifásico de três fios sem aterramento
3PH3W Dlt Crnr GndDelta trifásico de três fios com aterramento no canto
3PH3W Wye UngndEstrela trifásica de 3 fios sem aterramento
3PH3W Wye GndEstrela trifásica de 3 fios aterrada
3PH3W Wye Res AterramentoEstrela trifásica de 3 fios com aterramento resistivo
3PH4W Opn Dlt Ctr TpDelta aberto trifásico de 4 fios com derivação central
3PH4W Dlt Ctr TpDelta trifásico de 4 fios com derivação central
3PH4W Wye UngndEstrela trifásica de 4 fios sem aterramento
3PH4W Wye GndEstrela trifásica de 4 fios aterrada
3PH4W Wye Res AterramentoEstrela trifásica de 4 fios com aterramento resistivo
VT Connect

Selecione quantos transformadores de tensão (VT) estão conectados ao sistema de energia elétrica.

Comunicação diretaConexão direta; sem uso de VTs
2VT2 transformadores de tensão
3VT3 transformadores de tensão
VT Primário (V)
1 a 1.000.000Insira o tamanho do primário do VT, em Volts.
VT Secundário (V)
100, 110, 115, 120Selecione o tamanho do secundário do VT, em Volts.
CT no Terminal

Defina quantos transformadores de corrente (TC) estão conectados ao medidor e a quais terminais eles estão conectados.

I11 CT conectado ao terminal I1
I21 CT conectado ao terminal I2
I31 CT conectado ao terminal I3
I1 I22 CT conectados aos terminais I1 e I2
I1 I32 CT conectados aos terminais I1 e I3
I2 I32 CT conectados aos terminais I2 e I3
I1 I2 I33 CT conectados aos terminais I1, I2 e I3
I1 I2 I3 EM4 CT conectados aos terminais I1, I2, I3 e IN.
TC Primária (A)
1 a 32767Insira o tamanho do tubo primário do TC, em amperes.
TC Secundária (A)
1, 5Selecione o tamanho do secundário do TC, em Amperes.
TC Neurônio Primário. (A)
1 a 32767Este parâmetro é exibido quando o TC no terminal está configurado para I1, I2, I3, IN. Insira o tamanho do primário do 4º TC (neutro), em amperes.
CT Sec. Neu. (A)
1, 5Este parâmetro é exibido quando o TC no terminal está configurado para I1, I2, I3, IN. Selecione o tamanho do secundário do 4º TC (neutro), em amperes.
Frequência do sistema (Hz)
50, 60Selecione a frequência do sistema de energia elétrica, em Hz.
Rotação de Fase
ABC, CBASelecione a rotação de fase do sistema trifásico.

Consulte o manual do usuário para mais detalhes: PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series User manual HRB1684301-17 04/2025

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat



Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/