Questão:
Como configurar os canais de medição de entrada (Input Metering) em medidores da série PM5500/PM5600/PM5700 para monitorar utilidades (WAGES - água, ar, gás, eletricidade, vapor) usando pulsos de transdutores externos?
Linha de Produto:
PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series.
Ambiente:
Modelos com entradas digitais (S1 a S4) com suporte a Input Metering. A configuração requer a associação de uma entrada digital (DI) a um canal de medição.
Causa:
O monitoramento WAGES permite registrar e analisar o uso de todas as fontes de energia e utilidades através da contagem de pulsos recebidos de transdutores conectados às entradas digitais.
Resolução (Usando o Display):
1. Navegue para Maint > Setup.
2. Insira a senha de configuração e pressione OK.
3. Navegue para I/O > Inp Mtr.
4. Selecione o canal de medição de entrada (ex: Chan 1) que deseja configurar e pressione Edit.
5. Configure os seguintes parâmetros (pressione Edit em cada um):
◦ Pulse Weight (o número de pulsos por unidade de valor): Especifique a quantidade ou valor (por pulso) que a entrada digital representa (0 a 99.99999).
◦ Unit Code (a unidade de medida associada ao valor monitorado): Selecione a unidade de medida associada (ex: kWh, L, kg).
◦ Demand Code (para valores baseados em tempo (como kWh), fornece as unidades de demanda associadas (kW) para cálculos de demanda; para outros valores (como kg), pode ser configurado para fornecer informações de tarifa (kg/h ou kg/s) : Define as unidades de taxa ou demanda associadas (ex: kW para kWh, ou kg/hr para kg).
◦ Mode (indica se um pulso é baseado em um pulso completo ou em uma transição) : Defina como Pulse (conta apenas pulsos completos) ou Transition (conta cada mudança de estado).
◦ Digital Inputs (entrada digital): Selecione a entrada digital (Digital Input) que será associada a este canal.
6. Pressione Yes para salvar suas alterações.
Nota: O uso do software ION Setup é recomendado para configurar (Label) e outros parâmetros de texto.
Download da última versão do software ION SETUP: https://www.se.com/br/pt/download/document/ION_Setup_Latest_Release/
Consulte o manual do usuário para mais detalhes: PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series User manual HRB1684301-17 04/2025
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/